June 18, 2024

Share:

随着蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,简称BLE)技术发展到 5.2 及更高版本,其中最重要的进步之一就是定位跟踪技术,该技术可在室内用于资产的移动和定位跟踪。

蓝牙测向方法包括无连接模式和面向连接模式,因其具有的这种多功能性,该技术可在各种不同的应用场景中得到运用。这种适应性为无线通信和定位服务带来了新的可能,有望在未来取得令人振奋的进步。


零售店内的客流分析,显示热门行走路线
图 1:零售店内的客流分析,显示热门行走路线


这项技术的主要市场之一是零售业,大型商店希望更好地了解顾客在店内的流动情况,从而最大程度地挖掘销售潜力。

除了零售业,资产追踪技术在工业效率提升方面也能产生深远影响。它可用于监控物料运输车辆,减少时间浪费,提高工作效率。该技术还可以用于驱动复杂的数字孪生(digital twins)系统,实现在虚拟环境中准确复制动作。

除了零售业,资产追踪技术在工业效率提升方面也能产生深远影响。它可用于监控物料运输车辆,减少时间浪费,提高工作效率。该技术还可以用于驱动复杂的数字孪生(digital twins)系统,实现在虚拟环境中准确复制动作。



基本系统设计原则

为了建立位置检测系统,需要在建筑物内(无论是零售店、仓库、医院、机场还是其他类型的建筑物)放置天线阵列。该阵列可以进行高精度的位置测量。

使用的方法可以是 "到达角"(AoA)或 "出发角"(AoD)。虽然两者都使用相同的射频(RF)信号测量,但信号处理和天线配置却各不相同。

位置检测系统示意图
图 2:位置检测系统示意图


通常情况下,系统由三个主要部分组成:蓝牙发射器(AoA 标签)、接收器/天线阵列(AoA 定位器)以及角度和位置计算系统。工作时,AoA 标签会发送固定频率扩展(constant tone extension,CTE)信号。

这种 CTE 信号以不断扩大的球形模式向外传播,并被天线接收。由于信号的波长/频率是已知的,接收器之间的距离也是已知的,因此可以使用相对简单的三角法计算信号的角度,从而根据信号到达每个天线时的相位差确定发射器的位置。


替代方法和更高的精确度

通过使用两对天线进行两次探测,就能以极高的精度三角定位出AoA标签的确切位置。

另一种无需角度测量的方法是三坐标法(trilateration)。这种方法基于使用蓝牙5.4的信道探测(Channel Sounding,CS)特性或超宽带(Ultra-Wideband,UWB)技术,测量飞行时间(Time-of-Flight,ToF)来得出距离。

CS 也被称为高精度距离测量 (HADM),许多人认为它是基于 RSSI 的距离测量的一种非常精确的替代方法。


安森美RSL15 AoA 解决方案

安森美推出的 RSL15 是一款通过蓝牙 5.2 认证的安全无线微控制器,专为包括工业、医疗和到达角定位(AoA)在内的超低功耗应用进行了优化。该器件基于一颗运行频率高达 48 MHz 的 Arm® Cortex®-M33 处理器构建,并具备加密安全功能。它提供了业界极低的功耗水平,发射时的峰值电流仅为 4.3 mA,在等待 GPIO 唤醒的睡眠模式下更是降低至 36 nA。RSL15 微控制器旨在满足从零售业、临床环境、制造业和配送中心等广泛跟踪应用的需求。

安森美的 AoA 解决方案在发射器(AoA 标签)和扫描器/定位器中都使用了 RSL15。这可以使用 RSL15 和安森美的软件开发工具包 (SDK) 实现,或者,对于集成度更高的解决方案,可以使用集成了 RSL15 的 Murata 2EG 射频 SIP 模块。


安森美的端到端 AoA 系统由多个模块组成
图 3: 安森美的端到端 AoA 系统由多个模块组成



在系统中,发射器(Advertiser)生成 CTE 信号,由扫描器接收。由此产生的 IQ 样本被发送到本地 PC 或云端运行的应用程序,以计算扫描器与标签之间的角度。然后将这些角度转换为笛卡尔坐标,并映射到二维或三维空间。

这两种应用的示例代码均可从安森美的网站上免费获取,同时还有一个功率估算工具,可根据电池寿命选择通信协议。

参与该项目的其他安森美合作伙伴还有 CoreHW 和 Unikie。CoreHW 提供多达 16 个单端天线端口的天线阵列板。有一个 AoA / AoD 开关,用于选择天线以及连接射频和数字控制信号。

Unikie 提供了一款专为实时追踪标签而设计的蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy,BLE)电子定位引擎。该引擎支持在边缘服务器或云端处理数据,既保证了灵活性也实现了成本效益(图4)。


用于定位应用的 Unikie 软件引擎
图 4:用于定位应用的 Unikie 软件引擎


API接口促进了与企业系统的无缝集成,提供了访问复杂数据建模的能力。这样就能更深入地了解物料流向、利用率和行为模式,标志着基于位置的服务和资产管理取得了显著进步。


结语

要成功实现蓝牙低功耗测向,关键是解决方案要持久耐用且经济实惠。凭借业界功耗极低的安全蓝牙低功耗MCU,安森美技术走在了实现 AoA 未来创新的前沿。

下载我们的白皮书,了解如何设计业界最低功耗的无线定位系统。


Featured

低功耗蓝牙
在sub-GHz和2.4GHz频段运行的低功耗、超低功耗和远距离传输器件,支持多种协议,包括蓝牙、IEEE 802.15.4、Zigbee®、SigfoxTM、Thread®、6LoWPAN、窄带等。
RSL15
蓝牙® 5.2 安全无线 MCU
工业

在工业应用领域,安森美(onsemi)帮助OEM厂商开发创新产品,在能源基建、工业自动化、智能楼宇和电源转换等领域持续探索创新。

从宽禁带技术(SiC和GaN)、功率MOSFET、IGBT、栅极驱动器到最先进的成像、深度感测、联接设备,我们齐全的产品组合帮助OEM厂商为具体应用需求打造定制化的设计。

安森美在电源转换和管理、工业运动、传感和联接方案方面具备数十年的深厚经验,能够提供必要的专业知识和技术,解决目前以及将来面临的环境挑战,并抓住电动出行和第四次工业革命带来的机遇。

TND6431/D
White Papers
设计高效的无线定位系统
BRD8210/D
Brochure
智能可移动机器人系统解决方案