March 11, 2025

Share:

工业设备正在向电动化转型,亟需稳健、可靠、高效的电池充电方案。从电动工具到重型机械,其充电器必须能够适应恶劣的环境和不同的电源 (120-480 Vac),并在设计上优先考虑小型化、轻量化和自然对流散热。本系列博客(分为第 1 部分和第 2 部分)旨在为工程师提供设计此类关键系统的指导,重点讨论拓扑选择和器件选型,尤其是具有颠覆意义的碳化硅 (SiC) MOSFET

现代工业充电体系

工业电池充电器需要支持多种类型的化学电池,这是一个挑战。锂离子电池(尤其是 12V-120V 范围内的电池)已成为工业应用的主流选择(图 1),驱动着从手持工具到物料搬运设备的一切应用。

图 1.锂离子电池组的典型应用


典型的工业充电器架构包括两个关键电路级:

  1. 功率因数校正 (PFC):该前端确保高效利用交流电源,尽量减少谐波失真,并实现功率输出最大化。
  2. 隔离式 DC-DC 级:该级提供隔离以确保安全,并调节输出电压和电流,为电池精准充电。
图 2.典型电池充电系统框图


充电过程通常由微控制器管理,以适应不同的电池特性。高频运行是快速充电和提高能效的关键。SiC MOSFET 非常适合这种苛刻的环境。它能以高频运行,开关损耗极小,有助于实现紧凑、被动散热式设计——这在工业环境中是一个关键优势。


选择合适的拓扑:PFC 级

功率因数校正 (PFC) 级对于高效率电源转换至关重要。如下是主要的拓扑选择:

1. 升压 PFC:

这种拓扑(图 3)使用广泛,采用的元器件有 EMI 滤波器、桥式整流器、升压电感器、升压 FET 和升压二极管。安森美 (onsemi) NCP1654/NCP1655 这样的控制器通常用于管理功率因数并尽量减少总谐波失真 (THD)。对于更高功率的应用,FAN9672/FAN9673 等控制器的交错式 PFC 是更好的选择。对于升压二极管,650V EliteSiC 二极管性能出色。SiC MOSFET 是高频率、大功率 (2kW-6.6kW) 应用的理想开关元件。针对较低功率应用 (600W-1kW),可以考虑集成 GaN 驱动器的 NCP1681 图腾柱 PFC 控制器。频率较低时 (20kHz-60kHz),可以使用硅超级结 MOSFET 或 IGBT。在较高功率水平下,一个关键考虑因素是尽量减少桥式整流器的损耗。为提高能效,通常采用半无桥或图腾柱配置的有源开关(Si 或 SiC MOSFET)。


图 3.升压 PFC 拓扑


2. 图腾柱 PFC:

图腾柱 PFC 拓扑(图 4)消除了传统的桥式整流器,因此能效更高。它包含 EMI 滤波器、升压电感器、高频和低频半桥、栅极驱动器以及专用图腾柱 PFC 控制器(如 NCP1681B)。


图 4. 图腾柱 PFC 拓扑


图腾柱 PFC 的高频桥臂需要一个低反向恢复时间的功率开关,因此 SiC 和 GaN 器件是理想选择。安森美建议,600W 至 1.2kW 的应用采用集成 GaN 驱动器,1.5kW 至 6.6kW 的应用采用 SiC MOSFET。集成 SiC 二极管的 IGBT 可以在较低频率 (20-40kHz) 下使用。低 RDS(on) 硅超级结 MOSFET 或低 VCE(SAT) IGBT 适用于低频桥臂。针对较高的功率 (4.0kW-6.6kW),请考虑交错式图腾柱 PFC 配置。安森美的 650V EliteSiC MOSFET,例如适合 3kW 应用的 NTH4L032N065M3SNTH4L023N065M3S,以及适合 6.6kW 应用的 NTH4L015N065SC1SiC 共源共栅 JFET(如 UJ4SC075009K4S),是高频桥臂的出色选择。NTHL017N60S5HSiC 组合式 JFET(如 UG4SC075005L8S)适用于低频桥臂。图 5 提供了一个基于 SiC 的 3kW 图腾柱 PFC 和 LLC 电源的实例。(图 5 所示为基于 SiC 的 3kW 图腾柱 PFC 和 LLC 电源示例。)


图 5.基于 SiC 的 3 kW 图腾柱 PFC 和 LLC 电源


本系列博客的第 2 部分将详细解释隔离式 DC-DC 级及主要拓扑和器件选择标准。

了解有关 650V EliteSiC MOSFETSiC 共源共栅 JFETSiC 组合式 JFET 的更多信息。