March 21, 2023

Share:


2023 年 3 月 22日 —领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),针对其EliteSiC碳化硅(SiC)产品系列及其应用推出一款突破性的仿真工具。全新的Elite Power Simulator在线仿真工具PLECS模型自助生成工具,使工程师在开发周期的早期阶段,通过对复杂电力电子应用进行系统级仿真,获得有价值的参考信息。这些工具提供尖端前沿的精确仿真数据,从而让客户根据应用需求进行EliteSiC产品选型,无需耗费成本和时间进行硬件制造和测试,为电力电子工程师节省时间。

Elite Power Simulator仿真工具配合使用PLECS模型自助生成工具,客户可自由灵活创建高保真系统级PLECS模型。无论客户将PLECS自助模型上传到安森美的Elite Power Simulator 仿真工具还是下载直接使用,都能提供高要求的电力电子仿真所需的优化性能和准确性。这些模型基于典型或最恶劣工况生成,使客户的设计符合技术边界。为特定应用定义寄生参数的能力,确保生成的PLECS模型能为客户的系统级仿真提供高度准确的结果。

Plexim联合创始人兼总经理Jost Allmelling说:“我们的PLECS仿真工具因速度快且易于使用,深受电源设计人员的欢迎。看到这些真正的创新,包括精确仿真软开关应用的能力,通过安森美的PLECS模型自助生成工具定制的模型,以及针对边界工况的现有模型,特别令人兴奋。"

迄今为止,系统级仿真工具及相关的PLECS模型只适用于硬开关拓扑仿真,因为对于软开关应用,如LLC (电感-电感-电容)或CLLC(电容-电感-电感-电容),仿真结果很不准确。安森美引领行业的PLECS模型突破这一瓶颈,为客户解决这一难题。

安森美高级副总裁兼电源方案部先进电源分部总经理Asif Jakwani说:“安森美的SiC仿真工具是行业的一个重大进步,加快软/硬开关设计上市。我们的工具使客户能了解我们的器件在其应用环境中的表现,并充分优化性能以符合技术边界。"

请莅临安森美在2023 应用电力电子展 (APEC) 的1032号展台,了解Elite Power Simulator仿真工具和PLECS模型自助生成工具。2023 APEC是电力电子行业盛会,于美国时间3月19至3月23日在美国佛罗里达州奥兰多(Orlando)举行。