March 17, 2025

Share:

安森美 EliteSiC SPM 31 智能功率模块 (IPM) 有助于实现

能效和性能领先行业的更紧凑变频电机驱动

中国上海 -  2025年3月18日--安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代号:ON)推出其第一代基于1200V碳化硅(SiC)金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)的SPM 31智能功率模块(IPM)系列。与使用第7代场截止(FS7) IGBT技术相比,安森美EliteSiC SPM 31 IPM在超紧凑的封装尺寸中提供超高的能效和功率密度,从而实现比市场上其他领先解决方案更低的整体系统成本。这些IPM改进了热性能、降低了功耗,支持快速开关速度,非常适用于三相变频驱动应用,如AI数据中心、热泵、商用暖通空调(HVAC)系统、伺服电机、机器人、变频驱动器(VFD)以及工业泵和风机等应用中的电子换向(EC)风机。

 EliteSiC SPM 31 IPM 与安森美 IGBT SPM 31 IPM 产品组合(涵盖 15A 至 35A 的低电流)形成互补,提供从 40A 到 70A 的多种额定电流。安森美目前以紧凑的封装提供业界领先的广泛可扩展、灵活的集成功率模块解决方案。

随着电气化和人工智能应用的增长,尤其是更多AI数据中心的建设增加了能源需求,降低该领域应用的能耗变得愈发重要。在这个向低碳排放世界转型的过程中,能够高效转换电能的功率半导体发挥着关键作用。

.随着数据中心的数量和规模不断增长,预计对 EC 风机的需求也将随之增加。这些冷却风机可为数据中心的所有设备维持理想的运行环境,对于准确、无误的数据传送至关重要。 SiC IPM 可确保 EC 风机以更高能效可靠运行。

与压缩机驱动和泵等许多其他工业应用一样,EC 风机需要比现有较大的 IGBT 解决方案具有更高的功率密度和能效。通过改用 EliteSiC SPM 31 IPM,客户将受益于更小的尺寸、更高的性能以及因高度集成而简化的设计,从而缩短开发时间,降低整体系统成本,并减少温室气体排放。例如,与使用当前 IGBT 功率集成模块 (PIM) 的系统解决方案相比,在 70% 负载时的功率损耗为 500W,而采用高效的 EliteSiC SPM 31 IPM 可使每个 EC 风机的年能耗和成本降低 52%。

全集成的 EliteSiC SPM 31 IPM 包括一个独立的上桥栅极驱动器、低压集成电路 (LVIC)、六个 EliteSiC MOSFET 和一个温度传感器(电压温度传感器 (VTS) 或热敏电阻)。 该模块基于业界领先的 M3 SiC 技术,缩小了裸片尺寸,并利用 SPM 31 封装提高短路耐受时间 (SCWT) ,从而针对硬开关应用进行了优化,适用于工业用变频电机驱动。MOSFET 采用三相桥式结构,下桥臂采用独立源极连接,充分提高了选择控制算法的灵活性。

此外,EliteSiC SPM 31 IPM 还包括以下优势:

    • 低损耗、额定抗短路能力的 M3 EliteSiC MOSFET,可防止设备和元件发生灾难性故障,如电击或火灾。
  • 内置欠压保护(UVP),防止电压过低时损坏设备。
  • 作为 FS7 IGBT SPM 31 的对等产品,客户可以在使用相同 PCB 板的同时选择不同的额定电流。
  • 获得UL认证,符合国家和国际安全标准。
  • 单接地电源可提供更好的安全性、设备保护和降噪。
  • 简化设计并缩小客户电路板尺寸,这得益于:

         o 栅极驱动器控制和保护

         o 内置自举二极管(BSD)和自举电阻(BSR)

         o 为上桥栅极升压驱动提供内部升压二极管

         o 集成温度传感器(由 LVIC 和/或热敏电阻输出 VTS)

         o 内置高速高压集成电路

更多信息: