November 11, 2024

Share:

Treo 平台采用模块化架构,可加快智能电源管理、传感器接口和通信解决方案的开发速度

新闻概要

  • Treo 平台基于 65 纳米节点的 BCD 工艺技术,支持同行业领先的 1- 90V 宽电压范围和高达 175°C 的工作温度
  • Treo 平台将帮助客户简化设计流程,降低系统成本,并加快在汽车、医疗、工业、AI数据中心等领域解决方案的上市速度
  • 安森美现可提供基于 Treo 平台构建的多个产品系列样品,包括电压转换器、超低功耗模拟前端(AFE)、LDO、超声波传感器、多相控制器和单对以太网控制器
  • 基于该平台构建的产品将在安森美(onsemi)位于纽约州 East Fishkill 的世界级 300mm 工厂制造

2024 年 11月 12 日 - 安森美(onsemi,纳斯达克股票代号:ON )宣布推出 Treo 平台,这是一个采用先进的 65nm 节点的BCD(Bipolar–CMOS -DMOS)工艺技术构建的模拟和混合信号平台。 该平台为安森美广泛的电源和感知解决方案奠定了强大的基础,包括高性能和低功耗感知、高效电源管理和专用通信器件。利用该可扩展的单一解决方案,客户可以简化和加快现有应用的产品开发,并快速把握新兴市场机遇。

当今汽车、工业和AI数据中心市场对电力的需求不断增加,同时环保法规也更加严格,促使这些行业需要提高能效,并在终端应用中也要求更高的性能和功能。 此外,医疗可穿戴设备等低功耗设备正变得越来越复杂,需要更智能和更高能效来改善个人护理并降低设备成本。 这就需要高度集成、先进的电源和感知解决方案,能够在提供更强智能化的同时,在整个功率范围实现更高的能效。

Treo 平台在满足这些日益增长的需求方面具有得天独厚的优势,它不仅具有卓越的性能和功能,还能在领先的节点上支持同行业领先的宽电压范围。 基于 Treo 平台制造的产品可在精度、性能和能效方面实现显著提升,从而改善功能、安全性和整个生命周期的质量。 例如:

  • 在汽车领域,高性能超声波传感器可将精度提高两倍,这意味着在泊车辅助应用中,它们可以探测到距离车辆更近的物体。 由于具备探测更近距离物体的能力,泊车辅助系统可以帮助驾驶员在泊车时更有效地避开障碍物,从而提供更佳的防撞功能并提高整体安全性。
  • 在医疗健康领域,用于连续血糖监测仪(CGM)的超低功耗模拟前端(AFE)可以更精确地测量小至纳安(nA)级的电流。 这种精度对于检测血糖传感器产生的微小信号、确保准确的血糖读数至关重要。 通过将多种功能集成到单个紧凑型芯片中,该平台能够将所需空间减半,并将电池寿命延长至数周。 这意味着整个 CGM 设备的体积更小,佩戴更舒适,同时减少了更换次数以节省医疗费用。
  • 在数据中心应用中,Treo平台将使得安森美的智能功率级更紧凑,有助于提高向 GPU 和 CPU 供电的能效。 这可以减少冷却需求并大幅节能,从而降低运营成本,减少对环境的影响,实现可持续发展。

Treo 平台采用类似系统单芯片(SoC)的模块化架构,拥有一套用于构成计算、电源管理、感知和通信子系统的不断演进且稳健的 IP 构建模块。Treo 平台采用 65 纳米工艺节点,具有先进的数字处理能力和更好的模拟 IP 性能。 凭借这些能力,该平台可以提供本地智能化和计算功能,实现灵活配置,并显著提高终端应用的性能和精度。 此外,该平台支持业界领先的 1-90V 宽电压范围和高达 175°C 的工作温度,使客户能够集成从低功耗到高功耗的一系列功能。 这些功能增强了安森美交付优化解决方案和定制产品组合的能力,使客户能够以前所未有的速度将产品推向市场。

安森美现可提供基于 Treo 平台的初始产品系列样品,包括电压转换器、超低功耗 AFE、LDO、超声波传感器、多相控制器和单对以太网控制器。 到 2025 年,安森美将提供更广泛的产品系列,增加更多系统级价值,包括:高性能传感器、DC-DC 转换器、汽车 LED 驱动器、电气安全 IC、连接产品等。

投资者网络研讨会:安森美将于美国东部标准时间(ET)11月18日星期一下午1:30举行金融界网络研讨会,以介绍有关Treo平台的更多信息,并在公司网站 http://www.onsemi.cn 的 "投资者关系 "网页进行实时网络直播。 直播结束约一小时后在该网站回放,为时 30 天。

更多信息:

Treo技术平台

白皮书:

Treo平台带来出色的精密模拟