March 11, 2025

Share:

Hyperlux™ ID iToFファミリーは深度測定距離を最大30メートルまで拡大し、産業環境における生産性と安全性を向上

2025年3月12日(米国2025年3月11日発表) - オンセミ(onsemi、本社: 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq:ON)は、高精度の長距離測定と高速移動物体の3Dイメージングを実行する、業界をリードするリアルタイム間接Time-of-Flight(iToF)センサーであるHyperlux IDファミリーを発表しました。オンセミの新しい独自のグローバルシャッターピクセル・アーキテクチャーとオンボードストレージを使用することにより、Hyperlux IDファミリーはシーン全体をキャプチャーすると同時に、深度測定をリアルタイムで処理できます。この革新的なアプローチは、標準的なiToFセンサーの限界を克服し、標準的なiToFセンサーの4倍以上となる最大30メートルの深度センシングを可能にします。すべての機能が小型のフォームファクターに収納されています。さらに、このセンサーファミリーは、モノクロ(白黒)画像と深度情報を同時に生成可能です。これら2つの出力を組み合わせることで、視覚データと深度データに別々のセンサーを用意することなく、環境の総合的なビューを提供できます。

これにより、Hyperlux IDファミリーは、設計の簡素化、業界最長の深度センシング、動的シーン条件下での動作、そしてこれまで不可能だった高速移動物体のキャプチャーを可能にします。

倉庫でのHyperlux IDの使用例

自動化とロボティクスが産業市場に浸透するのに伴い、これらの複雑な環境における生産性と安全性を向上させるために、高精度の深度情報を迅速かつ効率的に取得する能力が不可欠になってきています。しかし、これまでiToFセンサーは、検出範囲が狭い、厳しい照明条件での性能が低い、移動物体の深度計算ができないなどの理由で、使用が制限されていました。

Hyperlux IDファミリーは、移動物体の精密な測定と高解像度画像を提供する能力を備えているため、製造システムでのエラーやダウンタイムを低減し、プロセスを最適化して運用コストを削減するのに役立ちます。さらに、商用アプリケーションにおける顔認識、ジェスチャー検出、3Dビデオ会議の機能を強化することができます。  

Hyperlux IDファミリーは、以下のような幅広い産業環境に最適です。

  • 自動化およびロボティクス: より優れたナビゲーションと衝突回避のための物体検出により、工場フロアの安全性を改善
  • 製造および品質管理: 物体の体積と形状を測定し、欠陥を検出し、製品が品質基準を満たしていることを確認
  • ロジスティクスおよびマテリアルハンドリング: パレットと貨物の位置、サイズ、内容比率を測定して、保管および輸送プロセスを最適化
  • 農業および農場: 植物の草丈の測定、病気の検出、灌漑および施肥プロセスの最適化により、作物の成長と生育の監視を支援
  • アクセス制御システム: 支払い端末、家庭用および商業用エントリーシステムなどに対応した高精細かつ正確な顔認識
Hyperlux IDの利点

Hyperlux IDセンサーファミリーは、グローバルシャッター・アーキテクチャーとiToF技術を組み合わせて、精密かつ迅速な深度センシングを実現します。iToF技術を使用することにより、1つまたは複数のVCSEL(垂直共振器面発光レーザー)から放射された反射光の位相シフトを測定することで深度を検出します。独自のピクセルアーキテクチャーにより、センサーはキャプチャーした位相信号を直ちに内部のインピクセルメモリにストアするため、4つの位相情報取得に掛かる時間を大幅に削減でき、シーン全体を瞬時にキャプチャーして深度測定の精度を向上させることができます。さらに、グローバルシャッター技術では、すべてのセンサーピクセルをVCSELに整列させるため、他の光源からの周囲の赤外線ノイズが大幅に減少します。オンボード深度処理の統合により、高価な外部メモリや高性能プロセッサがなくても、リアルタイムの結果を取得できます。

IDS Imaging Development Systemsのマネージング・ディレクターであるAlexander Lewinsky氏は、次のように述べています。「Hyperlux IDは、市場で入手可能な他のiToFセンサーよりも高い解像度と優れた外乱光抑制を提供するだけでなく、高速で深度、信頼度、強度マップを計算する統合された処理能力も備えていることに感銘を受けました。これにより、Hyperlux IDは移動物体のキャプチャーに特に適しています。オンセミとの緊密な協力のおかげで、当社は量産プロジェクト向けの屋内・屋外アプリケーションに対応したコスト効率の高いTime-of-Flightカメラを迅速に開発し、3Dカメラのラインナップを拡充することができました」

Hyperlux IDファミリーには、1.2MPグローバルシャッター3.5μm BSIピクセルセンサーが含まれています。AF0130モデルは、統合を簡素化し、システムコストを低減するオンボード処理機能も備えています。また、独自の深度アルゴリズムの統合を希望するお客様のために、AF0131ではこれが可能になっており、さらに柔軟性が向上しています。

関連情報

Hello, world! This is a toast message.
Hello, world! This is a toast message.
Hello, world! This is a toast message.
Hello, world! This is a toast message.