April 25, 2023

Share:

オンセミとZEEKRがSiCパワーデバイスの長期供給契約を締結

figure_zeekr_x

2023年4月27日(米国2023年4月25日発表) - インテリジェントなパワーおよびセンシング技術のリーディング・サプライヤであるオンセミ(onsemi、本社 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq: ON)とプレミアムEVブランドの中国ZEEKR(ジーカー)は、長期供給契約(LTSA)を締結したことを発表しました。オンセミは、ZEEKRのスマート電気自動車(EV)のパワートレイン効率を向上させ、性能向上、充電速度の短縮、航続距離の延長を実現するEliteSiCシリコンカーバイト(SiC)パワーデバイスを供給します。

ZEEKRは、自社の高性能EVのポートフォリオ拡大をサポートするため、電気的および機械的性能と信頼性が向上したオンセミのEliteSiC MOSFET、1200V、M3Eを採用します。これらのパワーデバイスは、電力効率と熱効率の向上を実現しており、トラクションインバータのサイズと重量を削減し、ZEEKRのEVの航続距離を延長することができます。

ZEEKR Intelligent TechnologyのCEOであるAndy An氏は、次のように述べています。「ZEEKRは、先進SiCなどの最先端技術により、性能が向上し、炭素排出量がより少ない電気自動車を提供できるようになります。ZEEKRは、持続可能性にコミットするブランドとして、新エネルギー車への移行を加速させるためのさまざまな方法を模索し続けます」

新しいLTSAによって、両社はより健全で強固なサプライチェーン関係を構築し、今後10年間にわたってZEEKRの成長をサポートできます。

オンセミで社長兼CEOを務めるハッサーン・エルコーリー(Hassane El-Khoury)は、次のように述べています。「ビジネスの成功には信頼できるサプライチェーンが不可欠です。オンセミはSiCのエンドツーエンドのサプライチェーンに多大な投資を行ってきた結果として、この戦略的価値をお客様に提供することができます。この契約は当社のSiC事業の継続的な拡大に寄与するもので、お客様が市場で最も効率的かつ高性能なEVを投入するのを支援する、業界最先端のパワーデバイスを提供できるようになります」

ZEEKRは、プレミアムEVの世界的な需要に対応するために構築されたプレミアムEVブランドです。ZEEKRは、吉利汽車(ジーリー)の先進的なSustainable Experience Architecture (SEA)プラットフォームを活用し、バッテリ技術、バッテリ管理システム、電気モータ技術、電気自動車サプライチェーンサポートを自社開発しています。



ZEEKRについて ZEEKRは、中国ジーリー(Geely)ホールディンググループ(浙江吉利控股集団有限公司)のグローバルプレミアムEVブランドです。ZEEKRは、イノベーションを標準とする完全に統合されたユーザエコシステムの構築を目指しています。このブランドはSustainable Experience Architecture (SEA)を活用しながら、独自のバッテリ技術、バッテリ管理システム、電気モータ技術、電気自動車サプライチェーンを使用しています。ZEEKRが大切にする価値観は、平等、多様性、持続可能性であり、真のモビリティソリューションプロバイダとなることを目指しています。

ZEEKRは、2021年10月に最初のモデルであるZEEKR 001の納車を、2023年初頭にはZEEKR 009 MPVの納車を開始しました。急速に拡大する世界のEV需要を満たすため、今後5年間の積極的な展開計画を立てています。2023年4月には、中国・寧波の製造拠点から10万台目のZEEKRモデルが出荷されました。ZEEKRは、本年第4四半期に欧州での納車を開始する予定です。