February 18, 2025

Share:

简介

电力电子器件高度依赖于硅(Si)、碳化硅(SiC)和氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN HEMT)等半导体材料。虽然硅一直是传统的选择,但碳化硅器件凭借其优异的性能与可靠性而越来越受欢迎。相较于硅,碳化硅具备多项技术优势(图1),这使其在电动汽车、数据中心,以及直流快充储能系统光伏逆变器能源基础设施领域崭露头角,成为众多应用中的新兴首选技术。

图 1:硅器件(Si)与碳化硅(SiC)器件的比较


什么是碳化硅Cascode JFET技术?

众多终端产品制造商已选择碳化硅技术替代传统硅技术,基于双极结型晶体管(BJT)、结型场效应晶体管(JFET)、金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)绝缘栅双极晶体管(IGBT)等器件开发电源系统。这些器件因各自特性(优缺点不同)而被应用于不同场景。


然而,安森美(onsemi)的EliteSiC 共源共栅结型场效应晶体管(Cascode JFET)器件(图2)将这一技术推向了新高度。该器件基于独特的"共源共栅(Cascode)"电路配置——将常开型碳化硅JFET器件与硅MOSFET共同封装,形成一个集成化的常闭型碳化硅FET器件。我们的碳化硅Cascode JFET能够轻松、灵活地替代IGBT、超结MOSFET以及碳化硅MOSFET等任何器件类型(图3)。

在本篇博客中,我们将深入探讨安森美EliteSiC Cascode JFET相较于同类碳化硅MOSFET的技术优势。


图 2:安森美碳化硅 Cascode JFET 器件框图  

碳化硅相较于硅的技术优势 

与硅器件相比,碳化硅Cascode JFET具备多项优势。碳化硅作为宽禁带材料,具有更高的击穿电压特性,这意味着其器件可采用更薄的结构支持更高的电压。此外,碳化硅相较于硅的其他优势还包括: 

 

  • 对于给定的电压与电阻等级,碳化硅可实现更高的工作频率,从而缩小元器件尺寸,显著降低系统整体尺寸与成本。 
  • 在较高电压等级(1200V 或更高)应用中,碳化硅可以较低功率损耗实现高频开关。 而硅器件在此电压范围内几乎无法胜任。 
  • 在任何给定的封装中,与硅相比,碳化硅器件具备更低的导通电阻(RDS(ON))和开关损耗。 
  • 在与硅器件相同的设计中,碳化硅能提供更高的效率和更出色的散热性能,甚至更高的系统额定功率。 

碳化硅Cascode JFET: 无缝升级替代硅基方案,卓越性能全面释放   

这些优势也体现在安森美 EliteSiC Cascode JFET 的性能中,这是一种更新且功能更强大的器件,针对多种功率应用进行了优化。 

与硅基栅极驱动器兼容: 实现向碳化硅的无缝过渡 

 首先,碳化硅Cascode JFET 的结构允许使用标准硅基栅极驱动器。 这简化了从硅基到碳化硅设计的过渡,提供了更大的设计灵活性。它们与各种类型的栅极驱动器兼容,包括为 IGBT、硅超结 MOSFET 和 碳化硅MOSFET 设计的驱动器。 


图 3:按电压分类的功率半导体器件

其他优势 

  • 在给定封装中,拥有业内领先的漏源导通电阻RDS(ON),可最大程度地提高系统效率。 
  • 更低的电容允许更快的开关速度,因此可以实现更高的工作频率;这进一步减小了如电感器和电容器等大体积无源元件的尺寸。 
  • 与传统应用于这一细分领域的硅基IGBT相比,碳化硅Cascode JFET在更高电压等级(1200V或以上)下能够实现更高的工作频率,而硅基IGBT通常速度较慢,仅能在较低频率下使用,因此开关损耗较高。 
  • 安森美EliteSiC Cascode JFET器件在给定RDS(ON) 的条件下,实现更小的裸片尺寸,并减轻了碳化硅 MOSFET常见的栅极氧化层可靠性问题。 

安森美SiC Cascode JFET:深入对比

让我们花一点时间来更深入地了解SiC MOSFET 与 安森美SiC JFET 技术之间的差异。 从下面的图 3 中我们可以看到,SiCMOSFET 技术不同于安森美的集成式SiCCascode JFET——这是精心设计的结果。安森美设计的SiCJFET去掉了碳化硅MOSFET 的栅极氧化层,这不仅消除了沟道电阻,还让裸片尺寸更为紧凑。 

安森美碳化硅 JFET 较小的裸片尺寸成为其差异化优势的一个关键所在,"RDS(ON) x A"(RdsA)品质因数 (FOM) 得以最佳体现,如图 4 所示。这意味着对于给定的芯片尺寸,SiCJFET 具有更低的导通电阻额定值,或者换言之,在相同的 RDS(ON) 下,安森美SiC JFET 的裸片尺寸更小。安森美在 RdsA FOM 方面的卓越表现树立了行业领先地位,体现在以相对较小的行业标准封装(如 TOLL 和 D2PAK)提供的超低额定电阻产品。 

图 4:碳化硅MOSFET 与安森美Cascode JFET 的比较 (从外部看,Cascode 是一种常关 FET)。

与SiCMOSFET 相比,EliteSiC Cascode JFET 具有更低的输出电容 Coss。输出电容较低的器件在低负载电流下开关速度更快,电容充电延迟时间更短。这意味着,由于减少了对电感器和电容器等大体积无源元件的需求,现在可以制造出更小、更轻、成本更低且功率密度更高的终端设备。 

图 5:安森美碳化硅Cascode JFET 与碳化硅 MOSFET 的竞争产品对比

以下是关于SiCMOSFET的其他挑战: 

  • 碳化硅MOS 沟道电阻高,导致电子迁移率较低。 
  • Vth 在栅极偏置较高的情况下会发生漂移,这意味着栅极到源极的电压驱动范围受到限制。 
  • 体二极管具有较高的拐点电压,因此需要同步整流。 

 

然而,使用安森美的SiCJFET,上述缺陷得以根本解决,因为: 

  • SiCJFET 结构的器件上摒弃 MOS(金属氧化物)结构,因此器件更加可靠。 
  • 在相同芯片面积下,漏极至源极电阻更低。 
  • 电容更低,这意味着更快的开关转换和更高的频率。 

为什么选择安森美EliteSiC Cascode JFET? 

尽管市场上可供选择的SiC功率半导体种类繁多,但在某些特定应用中,一些器件的表现确实比其他器件更为出色。安森美的集成式SiC Cascode JFET 便是其中的佼佼者,因其低 RDS(ON)、低输出电容和高可靠性等独特优势,能够提供卓越的性能。此外,碳化硅 Cascode JFET架构使用标准硅基栅极驱动器,简化了从硅到碳化硅的过渡过程,可在现有设计中实施。 因此,它为从硅到碳化硅的过渡提供了灵活性--实施简单,同时得益于SiC技术而提供卓越的性能。 

图 6:EliteSiC Cascode JFET


这些优点帮助安森美的SiCCascode JFET 技术在其他技术无法企及的领域大放异彩。 碳化硅JFET 的增强性能使其在用于人工智能数据中心、储能直流快充等 AC-DC 电源单元中实现更高的效率。随着对更高功率密度和更紧凑外形需求的增加,安森美SiCCascode JFET 能够实现更小、更轻和更低成本的终端设备。由于减少了对电感器和电容器等大体积无源元件的需求,有助于实现更高的功率密度。 

访问我们的 EliteSiC JFET 产品页面,了解我们的产品。 

阅读SiCCascode  JFET应用指南了解更多详情。 

 

安森美的SiC JFET 专家将出席 APEC2025 会议。查看活动安排并参加我们的会议,了解更多技术信息。