October 05, 2023

Share:

一些新出现的应用使地球的未来充满了激动人心的可能性,但同时也是人类所面临的最大技术挑战之一。例如,虽然太阳能可以提供无限的能源,但要想成功商业化,设计人员必须提供更高的功率和效率,同时不增加成本或尺寸。

在汽车领域,目前电动汽车 (EV) 已经非常普及,但由于人们担心可用充电基础设施、充电所需时间和续航里程有限等问题,电动汽车的普及仍然受到了限制。在这种情况下,设计人员面临的挑战包括如何提高电气效率、优化动力总成的尺寸和重量,包括主驱逆变器车载充电器 (OBC) 等元件,并不断降低成本。

碳化硅器件的优势

硅基半导体器件自问世以来一直是功率应用的主流。性能的提高加上电源转换拓扑的创新,确保效率水平持续提升,从而满足大多数应用的要求。

然而,面对不断提升的性能需求,硅基半导体进一步改进的空间有限,促使在新应用中更多采用宽禁带 (WBG) 半导体,如碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN)。

图 1:多种应用可受益于 SiC 器件的特性

SiC 功率半导体本身具有较高的电子迁移率和饱和速度,可在较高频率下以相对较低的损耗运行,从而减小了开关应用中体积庞大的磁性器件的尺寸和成本。

图 2:SiC 为电力系统带来诸多优势


WBG 器件还具有较低的导通损耗,有助于提高效率。这使得充电器能够更快地为电池充电,并降低了散热要求,使得散热器可以更小、更便宜。由于 SiC 能够在高达 175°C 的结温 (Tj) 下工作,因此进一步降低了对散热器的需求。

为了进一步提高效率,应用正在转向更高电压,以减小电流,从而降低损耗。例如,在过去几年中,太阳能应用中的直流母线电压已从 600 V 升至 1500 V。同样,电动汽车中的 400 VDC 总线(基于电池电压)已升至 800 V 甚至 1000 V。

在此之前,750 V 额定值的硅基功率半导体几乎可以满足所有应用的需要。不过,为了确保有足够的耐压能力实现安全可靠的运行,额定电压为 1200 V 或 1700 V 的器件还是有必要的。幸运的是,SiC 的另一个优势是能够在这些高电压下工作。

基于 SiC 技术的最新开关器件

为满足汽车和太阳能等关键应用对更高击穿电压的需求,安森美 (onsemi) 最近推出了 1700V M1 平面 EliteSiC MOSFET 器件,非常适合需要快速开关、高效率运行的应用。

作为首批商用器件之一,NTH4L028N170M1 具有 1700 V 的 VDSS,扩展 VGS 为 -15/+25 V,RDS (ON) 典型值仅为 28 mÙ,因此适用于目前在用的最高电池电压。由于能够在高达 175°C 的结温下连续运行,因此无需使用风扇(可能不够可靠)或散热器等散热措施。在某些应用中,完全不需要额外的散热。

NTH4L028N170M1 的另一个有用特性是 TO-247-4L 封装内的开尔文源连接,可改善功耗并降低栅极引脚上的噪声。

图 3:安森美的新型 1700 V EliteSiC MOSFET

为支持新型 MOSFET,安森美还发布了 D1 系列 1700 V SiC 肖特基二极管,包括 NDSH25170ANDSH10170A。高额定电压可使设计受益于反向重复峰值电压(VRRM)之间的额外电压裕量,从而提高可靠性。此外,D1 肖特基二极管有着较低的最大正向电压 (VFM) 值和出色的反向漏电流,即使在高温条件下也能确保可靠的高压运行。

图 4:安森美的新型 1700 V 肖特基二极管


新型二极管采用 TO-247-2 封装或裸片形式,以适应各种应用的机械限制。

保障 SiC 器件的供应

鉴于 SiC 器件在太阳能和电动汽车等大批量、高增长应用中的性能和受欢迎程度,全球供应链的紧张情况也就不足为奇了。在某些情况下,这限制了太阳能装置或电动汽车的交付数量,因此在进行器件选择过程中,制造商的供应能力至关重要。

安森美最近收购了 GT Advanced Technology (GTAT),因此,我们成为具有端到端能力大型 SiC 供应商,包括晶锭批量生长、衬底制备、外延、器件制造、出色的集成模块和分立式封装解决方案。

为满足市场对 SiC 器件的持续需求,安森美的路线图是在 2024 年之前大幅提高衬底、器件和模块的产能,并制定了更加雄心勃勃的中期计划。

 

Featured

汽车

自动驾驶、先进驾驶辅助系统(ADAS)、汽车电气化等技术的演进,以及汽车平台中使用的电子元器件的指数式增长,正在重新改写个人交通出行的边界。随着高性能的CMOS成像技术、LIDAR激光雷达技术和其他雷达技术的发展,传感器融合算法能够探测到更多关键细节信息,帮助驾乘人员迅速作出反应,安全性大大提升。

[read_more]

动力总成系统的电气化有助于整体上减少交通领域的二氧化碳排放,带来更优的续航里程,为基于内燃机(ICE)的传统汽车平台提供更多可能性。

汽车照明技术更加智能,以更好地支持ADAS系统,并可实现品牌定制化效果。LED照明方案能提供更高强度的光照,同时降低电力负荷,优化驾驶体验。

安森美(onsemi)深耕汽车领域的支持技术二十余年,拥有完整齐全的AEC认证产品组合,持续帮助客户设计高可靠性的解决方案,更好地为终端客户创造价值,交付最佳性能。

工业

在工业应用领域,安森美(onsemi)帮助OEM厂商开发创新产品,在能源基建、工业自动化、智能楼宇和电源转换等领域持续探索创新。

从宽禁带技术(SiC和GaN)、功率MOSFET、IGBT、栅极驱动器到最先进的成像、深度感测、联接设备,我们齐全的产品组合帮助OEM厂商为具体应用需求打造定制化的设计。

安森美在电源转换和管理、工业运动、传感和联接方案方面具备数十年的深厚经验,能够提供必要的专业知识和技术,解决目前以及将来面临的环境挑战,并抓住电动出行和第四次工业革命带来的机遇。

碳化硅(SiC)MOSFET
高速且坚固,并具备效率高、尺寸小、成本低的系统优势。
碳化硅(SiC)二极管
采用全新技术,提供比硅材质更胜一筹的开关性能和可靠性。
碳化硅(SiC)模块
碳化硅模块包括碳化硅MOSFET和碳化硅二极管。升压模块应用于DC-DC级太阳能逆变器。这些模块使用碳化硅MOSFET和碳化硅二极管,额定电压1200V。