January 23, 2025

Share:

对话安森美模拟与混合信号事业群首席技术官 Vijay Rentala。


问:电子行业如今正处于激动人心的时代,技术创新与变革日新月异。这在你们的产品开发方案以及像 Treo 平台这样新推出的重要产品上,是如何体现的呢?

答:技术一直在进步,安森美始终不懈创新,力求更好地满足客户的需求。这就是我们全新的 Treo 模块化平台如此令人兴奋的原因。它与传统产品开发方法明显不同,是一个集成了智能感知与电源的统一技术平台。这种适应性将为广泛的行业和应用领域提供支持。


问:Treo 听起来确实是一种很有意思的新方法。它与安森美现有的解决方案有何不同?又引入了哪些关键的技术进步呢?

答:确实如此,我们来深入探讨一下 Treo 模拟与混合信号平台。它是一个集成技术平台,在 65nm 工艺技术中融合了双极晶体管、CMOS 晶体管和 DMOS (BCD) 晶体管。这使得在单个集成电路中就能实现先进的数字处理、高性能模拟和高压电力输送,且工作温度最高可达 175oC。我们认为,它代表了市场上先进的 BCD 平台解决方案,从一开始就是按照满足汽车行业严格的可靠性标准来设计的。

该平台基于新知识产权 (IP),采用可重复使用的设计模块或功能块(模拟、数字或电源 IP)。它们能够以近乎无穷无尽的配置组合来开发新产品。这种模块化简化了我们的设计流程,能够加快产品开发速度,同时保持高集成度和质量。

Treo的模块化架构支持电源管理、传感器和通信方案的开发。

问:对于电子工程师而言,能效和封装往往是关键的设计因素。Treo 的 65nm BCD 工艺对提高能效和实现系统微型化有哪些帮助?

答:毫无疑问,Treo 平台将微型化提升到一个新的高度,从系统级集成过渡到芯片级集成。该平台能够实现精确的模拟控制、高速数字处理和高效的功率处理。这种集成可最大限度地降低功率损耗,有助于实现更高效的热管理。

它还将集成工作从工程师转移到平台开发阶段,基于 Treo 的产品在设计集成度上比大多数非 BCD 同类产品更高。此外,与物理尺寸更大的 BCD 工艺相比,65nm 设计可采用更小的晶体管,从而降低功耗和器件尺寸。所以,在能效和封装方面都经过了精心考量。


问:我们来看看这在实际应用层面意味着什么。基于该平台的首批产品会是什么?这些产品将如何利用 Treo 使最终应用受益?

答:基于 Treo 平台打造的首批产品旨在展示其多功能性,其中一些产品利用多达十个以上的 IP 功能块来增强功能,而另一些产品则侧重于尺寸和集成度,仅使用几个 IP 功能块。初始方案样品包括超声波传感器、逻辑电平转换器和单对以太网控制器

T30LMXT3V4T245 逻辑电平转换器为例。它采用 BCD 技术,性能优于现有的电平转换器,峰值数据速率可达 400Mbps,同时确保卓越的信号完整性和高热耐受性。这使得它在工业自动化和汽车先进驾驶辅助系统 (ADAS) 等高速系统中表现出色,因为这些领域正在转向更高速的千兆以太网网络,可靠的逻辑电平转换至关重要。

Treo 平台的路线图还包括传感器接口、电源管理,以及像 48V 配电系统方案这样的先进应用,这将进一步突破能效和集成度的边界。该平台将助力工程师开发跨行业的下一代产品,涵盖从汽车、工业到医疗可穿戴设备和智能家居设备等行业。
 



问:这描绘了未来产品开发令人兴奋的愿景。另外,您认为 Treo 的模块化设计对产品开发周期有何影响?与其他竞争的 BCD 平台相比,它又有哪些特定优势?

答:在模拟、数字和电源领域,采用可重复使用构建模块的模块化平台的核心优势之一是无需重新设计基本元素,就能开发出满足不断变化的市场需求的新产品。然而,要实现这一优势,构建模块从一开始就必须质量过硬。尝试逐步提升模块化平台的性能,可能会导致制造问题,或导致与构建模块的兼容性问题。

对于 Treo,我们从一开始就确保其拥有众多能协同工作的稳健模块。这意味着该平台要通过汽车级认证、能适应高工作温度环境,并且具有 1-90V 的电压范围,以确保能够满足从消费移动设备到工业和汽车系统等各类产品的需求。


图 2:Treo 的 IP 构建模块可助力从单一平台开发多种新型产品

当然,BCD 和模块化平台并非新概念,但对于 Treo,我们希望打造出前所未有的产品。与市场上现有的 BCD 平台相比,更小的 65nm 制程工艺是其较为显著的优势之一,但模块的性能和广度也至关重要。Treo 包括模拟、数字、混合信号和电源专用模块,并包含运算放大器和低噪声放大器 (LNA)、数字信号处理 (DSP)、存储功能块、传感器接口、DC-DC 转换器等功能元件。

模块化设计方法加快了我们的产品开发过程,其中所有模块相互兼容,且都能达到汽车级认证标准。全新的 Treo 产品既可以仅使用几个预认证的 IP 功能块,也可以使用十多个; 无论哪种方式,重复进行设计验证和认证的需求都有所减少。


问:可持续性在电子行业中愈发重要。安森美采取了哪些措施来确保 Treo 平台的可靠性和寿命?

通常,电子行业先从消费市场起步,然后才进军对性能要求更为严苛的汽车领域。但 Treo 所有的 IP 模块从设计之初就以汽车 0 级认证为标准。这使得它们能够在高达 175°C 的温度下工作,部分特定模块甚至可承受高达 200°C 的温度。这也极大简化了车规级器件的开发; 我们只需将 IP 集成在一起,器件基本上就已经可以上市了。

Treo 平台的设计注重高效的功率处理和精确的电压控制,同时通过布局有效控制阻性和容性元件来管理寄生效应。其先进架构采用了增强隔离技术,减少了电磁干扰并提高了可靠性。突破性的深沟槽隔离技术实现了 +/- 1 至 90V 的对称运行。这些因素共同提升了平台的可靠性,确保基于 Treo 的产品能够在较长的生命周期内经受恶劣条件的考验。


问:Vijay,感谢您对 Treo 及其技术进步的详细介绍。现在让我们展望一下未来。Treo 平台将如何影响安森美未来的产品开发?这对使用这些产品的工程师又有何影响?

Treo 平台的适应性至少在未来十年,甚至更久的时间内,都将成为安森美产品的基础,助力我们提高产品的性能和智能程度,以满足市场需求。在此期间,它能让我们更快地推出集成度更高、性能更优的方案,帮助我们和我们的客户紧跟不断变化的市场需求。

该平台能够提供更全面且尺寸更小的方案,这将有助于省去集成任务、降低设计工作量并减少物料清单中的器件数量。它将助力工程师开发出前沿方案,为自动驾驶汽车、工业自动化、边缘人工智能数据中心和 5G 等各类应用,带来更高水平的集成度、智能化和性能。

总之,Treo 独特的适应性意味着它能够满足市场上高达 70% 的汽车、工业和医疗应用需求。它是一种多功能且可扩展的方案,将助力工程师创造出令人瞩目的未来创新成果。


如需了解有关 Treo 平台的更多信息,并探索基于 BCD 技术的安森美产品如何影响您的应用,请访问 onsemi.cn/Treo申请样品