August 26, 2020

Share:

はじめに

Wi-Fiは、現在最も普及している無線通信技術の1つです。使いやすく容易に設置でき、経済的です。性能は年々向上し続けています。2020年時点で、米国の世帯では平均11台の機器が接続されており、そのほとんどがWi-Fi技術を使用していました。技術の進歩により、Wi-Fiは、単に接続とネットワークサービスを提供する通信技術ではなく、スマートホームおよびIoTアプリケーションにおいて、セキュリティ、安全性、および家族介護サービスを提供できるセンシング技術となりました。Wi-Fiセンシング技術は、モーション検出、人の行動の検知と認識、バイタルサインの検出など、さまざまな機能とアプリケーションをサポートしています。

Wi-Fiは住宅および建物に幅広く導入されているため、Wi-Fiセンシングは本質的にコスト効率の良い検知技術の1つです。既存のWi-Fi ルータ、メッシュノード、およびクライアント機器の信号が結び付けられ、モーション検出や人の行動の検知などのアプリケーションにおいて、住居全体をカバーしたWi-Fiセンシングネットワークを形成しています。個別の特別なセンシングネットワークを構築するために、センサやゲートウェイを追加する必要はありません。

カメラや赤外線(IR)ベースの検知および監視ソリューションと異なり、Wi-Fiセンシングには多くの利点があります。たとえば、NLOS (non-line-of-sight、見通し外)の条件で動作可能であり、より長距離で広角度のため、より広い範囲をカバーできます。また、利用者のプライバシーを保護し、風呂場や寝室などプライベートな場所にも設置できます。

Wi-Fiセンシングは、機器間のデータ通信に使用される通常のパケットおよび信号から情報を収集します。新たな信号や特別な信号は必要なく、ネットワーク性能やユーザー体験が低下することもありません。

Wi-Fi は、2.4GHz、5GHz、6GHz、および60GHz の周波数帯を使用します。この3つの週h数帯におけるWi-Fi 信号の波長は、 4.2cm (6GHz帯)~12.4cm (2.4GHz帯)です。この種の信号は、人体に関わるモーション検出、動作の検出と認識に加え、呼吸数や心拍数の検知においても非常に適しています。これらのセンシングは、より精巧なアンテナ、DSP (digital signal processing、デジタル信号処理)、機械学習のアルゴリズムとテクニックの使用により実現できます。

過去には、RSSI (Receive Signal Strength Indicator、受信信号強度インジケータ)がWi-Fiセンシングに使用されました。 RSSI は、無線環境における任意単位での相対的な受信信号強度であり、通常はパケットごとに測定されます。MIMO システムにおいて、多くのベンダは最も強力なアンテナのRSSI のみを計測しますが、オン・セミコンダクターのQCS-AXおよびQSC-AX2 製品は、各アンテナのRSSI値を計測します。RSSIはキメが粗く解像度が低い上に、パケットごとに1つの値しかありません。そのためWi-Fiセンシングのソリューションでは、RSSI はCSI(チャネル状態情報)により置き換えられつつあります。

CSIとは?

CSI(Channel State Information、チャネル状態情報)は、CFR(channel frequency response、チャネル周波数応答)の抽出版であり、CIR(Channel Impulse Response、チャネルインパルス応答)の周波数領域版です。QCS-AXおよびQCS-AX2のソリューションにおいて、CSIは最大8台のアンテナを介して、パケットごとに最大8個の空間ストリームおよび最大160MHz チャネルをリアルタイムにキャプチャできます。下記の行列は、1X1 SISO (single-input and single-output、単入力単出力)クライアントから80MHz 信号の4X4 MIMO (multiple-input and multiple-output、多入力多出力)受信機で捕捉されたCSIの例を示しています。この行列は、クライアントがMIMOをサポートしている場合は3次元となり、複数のアンテナでストリームを送信できます。


figure_fig_1

注記:各行はアンテナ、各列はサブキャリアを示します。80MHz帯域幅の場合は合計234個のサブキャリア、160MHzの場合は合計468個のサブキャリアを利用できます。

上記より、CSIは非常にキメが細かく高解像であることが容易に確認できます。周波数域および空間領域の多様性が増加します。さらに、各CSIは増幅および位相の値を有し、1桁の整数でパケットごとに信号の強度だけを示すRSSIよりも、はるかに多くの情報を持ちます。


figure_fig_1

図1  20MHzクライアントからのパケットのCSI振幅と位相の例

 

時系列のCSI情報は、モーション検出、動作の検知と認識からバイタル検知に至るまで、すべてのWi-Fiセンシングのアプリケーションにおいて非常に重要であることを理解しておくことが大切です。オン・セミコンダクターのWi-Fi 6チップセットQCS-AXおよびQCS-AX2 は、最大3ミリ秒の間隔でリアルタイムのCSIをキャプチャできます。Wi-FiセンシングにCSIを使用することで、キメの細かさ、感度、精度、および堅牢性を大幅に向上できます。


figure_table_1

表1  QCS-AXおよびQCS-AX2ソリューションでサポートされているCSI機能の概要

 

Wi-Fi モーション検出

モーション検出は、CSIベースのWi-Fi センシングを使用した最も役に立つアプリケーションの1つです。 Wi-Fiベースのモーション検出ソリューションは、キャリアおよびコンシューマ分野で、多くのティア 1 ホームWi-Fiゲートウェイ、ルータ、およびメッシュベンダによって導入されつつあります。ビジネスおよび産業用アプリケーションでも興味が高まりつつあります。これらソリューションは、使い易いモーション検出機能およびさまざまな位置特定機能を提供しています。ベンダが異なれば、モーション検出を認識するための技術およびアルゴリズムが異なる場合があります。また使用事例は、技術およびビジネスの焦点の違いにより異なる場合があります。オン・セミコンダクターは、さまざまな市場およびアプリケーションに対応するために、多くのベンダとパートナー関係を構築しています。QCS-AXおよびQCS-AX2チップセットファミリは、ベンダごとのさまざまな実装の違いにより必要とされる、すべての機能を提供しています。また、オン・セミコンダクターは、さまざまな使用事例および導入モデルをサポートするために、キャリア、小売り、または産業向けチャネルを通して、ベンダと密接に協力しています。

1つの使用事例は、Wi-Fi モーションセンサを使用して実現されています。従来のモーションセンサの導入と同様、この種のセンサの多くは住居の周囲に設置され、ルータ、メッシュノード、リピータなど既存のWi-Fiネットワーク機器へ接続されています。センサとネットワーク機器間との接続および信号は、モーション検出のための検知ネットワークを形成します。Wi-Fi モーション検出センサは、Wi-Fiネットワーク機器または内部のメッシュをサポートしている場合、他のセンサから受け取ったWi-Fi 信号からCSIデータを捕捉します。このモデルはセンサの計算能力が限られているため、CSIデータ処理およびWi-Fi モーション検出アルゴリズムは、通常クラウドで実行されます。また、センサはWi-Fiネットワークの通信時間をかなり消費するため、状況によってネットワーク性能を低下させる場合があります。

もう1つの使用事例として、一部のWi-Fi モーション検出のソリューションプロバイダにより、Wi-Fi メッシュノードを介して提供されていることが挙げられます。メッシュノード間の信号は、自然なメッシュセンシングネットワークを形成します。ゲートウェイ、ルータ、およびリピータを含むメッシュネットワーク内のすべてのネットワーク機器は、CSIのキャプチャをサポートしています。CSIデータ処理およびモーション検出アルゴリズムは、クラウドで実行されるのが一般的です。一部のベンダのソリューションでは、CSI データの前処理は、メッシュノード内のエッジでローカルに実行される場合があり、これにより帯域幅を節約し、クラウド側のCPU使用率を減らし、検出のレイテンシーを改善しています。ます。このモデルには多くの利点があります。1つは、メッシュノードが、メッシュノードとクライアントとの通常の通信に使用される受信信号からCSIデータをキャプチャするため、モーション検出のためにWi-Fi通信時間または帯域幅を追加する必要ない点です。さらに通常、メッシュノードは、より高次のMIMOをサポートしているため、モーション検出のカバー範囲と堅牢性の面でメリットがあります。最後に、各メッシュノードに搭載されているソフトウェアは、CSIデータのキャプチャにおいて送信と受信の両方を制御できます。つまり、より高解像度のモーション検出結果を手に入れ、より精度の高い位置特定機能をサポートするために、カスタマイズされたパケットまたは信号を生成できます。このモデルでは、住居全体のセンシングのために、より多くのメッシュノードが必要な場合があります。


figure_fig_2

図2 メッシュノード(ネットワーク機器)を介したモーション検出の使用および設置事例

 

他の使用事例として、メッシュノードおよびOFDM対応の既存のWi-Fi 機器を介した事例があります(従来の802.11bのみの機器は、直交周波数分割多重化をサポートしていないため除外されます)。先述のメッシュノードモデルのすべての利点に加え、このモデルのもう1つの大きな利点は、Wi-Fi カメラ、スマート照明、プリンタなど、既存のWi-Fi クライアント機器がすべてモーション検出センサとなることです。メッシュノード(ネットワーク機器)間の信号は、クライアント機器とメッシュノード間の信号と併せて、はるかに密度の高いセンシングネットワークを形成します。つまり、センシングネットワークのカバー範囲は、はるかに包括的であり、通常はメッシュノードやWi-Fi 機器を追加設置することなく、住居全体をカバーできます。このモデルのもう1つの利点は、Wi-Fi クライアント機器をWi-Fi モーション検出センサとして使用するために、ソフトウェアやハードウェアの変更が不要であることです。このモデルの場合、CSIデータはメッシュノードでキャプチャされます。メッシュノードは、対応するクライアント機器に関するCSIデータをキャプチャするだけでなく、他のネットワーク機器および他のノードと対応する Wi-Fi 機器に関してCSIデータをスニッフィングモードでキャプチャできます。


figure_fig_3

図3 メッシュノード(ネットワーク機器)および設置済みのクライアント機器を介したモーション検出の使用および設置事例

 

オン・セミコンダクターは、上記の多くの使用事例をサポートする複数のベンダと協力しています。QCS-AXおよびQCS-AX2 によるWi-Fi 6ソリューションは、これらのモデルで必要なすべての CSI キャプチャ機能をサポートしています。Wi-Fiセンシングの動作の詳細に関しついては、当社のホワイトペーパをお読みください。Wi-Fiベースのセンシングソリューションを使用した人間の動作の検出と認識に関しては、今後も引き続き当社のブログでご紹介します。

 

オン・セミコンダクターのブログを読者登録し、ソーシャルメディアで当社をフォローして、
最新のテクノロジ、ソリューション、企業ニュースを入手してください!

Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | YouTube