September 18, 2024

Share:

随着工业自动化的不断发展,对移动物体进行清晰、准确成像的需求也在急剧上升。全局快门图像传感器支持高速、无失真的图像捕获,是推动工业自动化应用创新的重要技术。

在这篇博客中,您将了解安森美 (onsemi) 最新全局快门图像传感器系列 Hyperlux SG 的特性和功能。该系列由三款新产品组成:适用于紧凑型应用的 ARX383 (VGA)、能够捕捉精细图像细节的 AR0145(100 万像素)和支持更高分辨率需求的 AR0235(230 万像素)。

Hyperlux SG 图像传感器系列代表了成像技术的突破性进步,其全局快门效率处于业界先进水平。这些传感器经过精心设计,外形紧凑,同时采用全局快门机制,以每秒 120 帧的超高速度进行拍摄。这项独特功能支持同时捕获整个图像,即使捕获快速移动的物体也能清晰呈现且无伪影。无论是跟踪快速移动的物体,还是监测动态工业过程,Hyperlux SG 传感器都能始终如一地提供高质量图像,而且提供了多种分辨率可选,能够灵活扩展以满足各种要求。无论选择哪种型号,像素大小和传感器性能始终保持一致。紧凑的设计使其非常适合各种各样的应用,包括条形码扫描、机器视觉和机器人(如自主移动机器人)。


图 1:Hyperlux SG 图像传感器系列


遇到的挑战及选择 Hyperlux SG 的理由

设计人员在选择全局快门图像传感器时需要审慎考量。平衡各种性能参数对于实现最佳效果至关重要。这些参数包括分辨率、尺寸、全局快门效率、更高的帧速率、功耗、读噪声和整体图像质量。除性能外,其他需要考虑的因素还有产品可用性、定价和开发速度。此外,产品上市时间和快速开发周期通常也非常关键。

Hyperlux SG 传感器集尖端技术、高速度、高效率和易集成性于一身,可满足动态成像场景的需求,同时简化了客户的开发工作。安森美的 Premier 参考图像传感器模块 (PRISM) 为设计人员提供了坚实的基础,使设计人员能够专注于特定的应用开发。PRISM 让开发变得更加便捷高效。


Hyperlux SG 的差异化优势

更高的全局快门效率:与上一代产品相比,Hyperlux SG 传感器的全局快门效率大幅提高了两倍。这一进步确保了曝光和读出之间的精确同步,最大限度地减少了运动伪影。

高速性能:Hyperlux SG 传感器具有每秒 120 帧的快速捕捉率,即使在快速变化的环境中也能呈现清晰、无失真的图像。

紧凑的外形:Hyperlux SG 传感器采用小尺寸设计,非常适合安装在有限的空间内。紧凑的设计使其可以无缝集成到各种设备和系统中。

高效节能:这些传感器的设计特别注重能效。它们在工作时耗电量较低,有助于延长电池续航时间并降低整体系统的能源需求。

自动曝光功能:内置自动曝光功能可确保达到理想的图像质量,尤其是在处理快速移动的物体时。它可动态调整曝光设置,让您全神贯注捕捉重要瞬间,而无需手动干预。


Hyperlux SG 的应用场景

Hyperlux SG 传感器显著提升了各种应用的性能。比如在手持式条码扫描仪中,其全局快门功能可确保即使扫描快速移动的物体时,也能准确捕获条码。此外,嵌入式自动曝光算法可灵活适应不同的照明条件。

对于机器视觉,Hyperlux SG 的全局快门效率消除了运动伪影,成为高速检验任务的理想选择。这些传感器在提高整体系统精度方面可发挥重要作用,例如检查制成的组件、检测缺陷或者确保生产过程中的质量控制。

此外,对于机器人,尤其是自主移动机器人 (AMR),Hyperlux SG 支持基于视觉的同步定位与地图构建 (SLAM),并能帮助工厂或仓库中的机器人避开障碍物和进行路径规划。低功耗设计确保传感器能够长时间运行而不耗尽机器人电量,让 AMR 能够在各种环境中高效、安全地移动。


图 2:Hyperlux SG 细分市场/应用


Hyperlux SG 图像传感器系列能够帮助客户实现更快速、更准确的扫描,改进机器视觉系统,增强自主机器人的能力,从而打造性能更好的终端产品。在安森美的支持下,客户可以自信地开展创新,推动应用向前发展。让我们共同努力,为创新铺路搭桥。

如需了解更多信息,请访问我们的产品页面 ARX383AR0145AR0235


更多资源

适用于高速应用的尖端全局快门图像传感器

高速成像演示视频