September 15, 2021

Share:

スーパーマーケットでもデパートでも、棚と在庫の管理はあらゆるリアル店舗の小売業の核心をなすものです。完璧なリテールシェルフ(小売棚)は、店舗のレイアウトデザインを向上させ、顧客にとって魅力的な環境を作り出すことができます。戦略的に計画されたリテールシェルフは、陳列された商品に対する顧客のエンゲージメントを最大化し、収益の増加に貢献します。これまでは、店員は棚の効率を高めることが仕事でしたが、COVID-19のパンデミックの際には、小売業者は、社会的な距離感、店舗や倉庫の整理整頓、店内での買い物のための非接触型プロセスを同時にコントロールする方法を考えなければなりませんでした。これを管理するために、多くの小売業者は店舗で人工知能(AI)に頼り始めています。

Retailwire社が行った調査では、大規模小売業者の77%が、2021年に明確なロボット戦略を立てる意向を示しています。それらの小売業者のうち、棚のスキャン(59%)と注文品のピッキング(47%)が、ロボットアプリケーションの上位2種類として挙げられています。ウォルマートは2017年にロボットの導入を開始し、モバイルロボットを使って店舗でのルーチンワークを簡素化し、マシンビジョンを使って棚をスキャンし、再入荷が必要な商品を特定して在庫管理を最適化しています。

2020年、ウォルマートは、棚をスキャンして在庫を確認するロボットを小売店に提供していたBossa Nova Roboticsとの契約を終了しました。ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、その理由として、COVIDパンデミックの際に配送や集荷サービスのために商品を集める労働者を余分に雇ったところ、ロボットの代わりに彼らも棚をスキャンできることがわかったためではないかと報じています。また、ウォルマートが使用していたロボットの6フィートの大きさは、顧客にとって邪魔になったり、威圧感を与えたりする可能性があることも指摘されています。これは、小売業向けロボットが終わったということではなく、ロボットのデザインを最適化することの重要性を示しています。ウォルマート社を例にとると、サイズとコスト、そして人間との相互関係や稼働時間などの効率性が重要な要素であることがわかります。

 

RSL10 Smart Shot Color Camera (スマートショット・カラーカメラ)

RSL10 Smart Shot Color Cameraは、Bluetooth® Low Energyとの接続により、常時接続で数年のバッテリー寿命を必要とするビジョンIoTアプリケーションのための、完全なノードツークラウド・ソリューション・プラットフォームです。RSL10 SIPARX3A0イメージセンサをベースにしたこのプラットフォームは、RSL10 Smart Shot Cameraと同じ機能をより小さなフォームファクタで提供し、バッテリー寿命の延長と、カラーおよびモノクロイメージングのサポートを実現します。

RSL10 SIPは、エッジツークラウドのBluetooth Low Energy接続を可能にするために、オンボードのアンテナ、RSL10無線SoC、および必要なすべての受動部品を単一の小型パッケージに収めています。これにより、カメラシステム全体のサイズを最小化することができます。(50mm円形のフォームファクタ)


figure_rsl10_smart_shot_color_camera_size_comparison

RSL10 SIPの優れた低消費電力動作に加えて、カメラプラットフォーム上の他のすべてのシステムコンポーネントは、このプラットフォームのバッテリー寿命を最大限に延ばすように選択されています。最新の電源管理システムでは、充電式電池の代わりにコイン電池を使用しており、これが超低消費電力とBoMの超低コストに大きく貢献しています。このビジョンサブシステムは、イメージセンサとイメージシグナルプロセッサを含んでおり、それらは独立した電源レール上に配置されています。これにより、コントローラ(RSL10)は、カメラの動作時間の大部分でビジョンサブシステムの電源を完全にオフにし、イベントがトリガされたときに画像を撮影するためだけにオンにすることができます。また、RSL10 SIPは、ほとんどの時間でディープスリープ状態を維持し、カメラがアドバタイジング・モードの時とトリガされた時の接続モードの時のみアクティブになります。

 

RSL10スマートショットカメラの消費電力測定


figure_rsl10_smart_shot_colour_camera_system

RSL10 Smart Shot Color Cameraには、カラーおよびモノクロのIASイメージセンサ・モジュールが搭載されています。どちらも、1/10.3インチ、0.3Mpの高速ローリングシャッタイメージングと121°対角視野(DFoV)を備えた超低消費電力のイメージセンサ「ARX3A0」を使用しています。カラーイメージングのサポートとより広いFoV(Field of View)を追加することで、このカメラプラットフォームは、保管スペースの監視、温室の監視、食品の品質の監視などの新しいアプリケーションを実現します。


figure_colorapplications

RSL10 Smart Shot Color Cameraは、Android™ およびiOS® プラットフォームで利用可能なモバイルアプリでサポートされています。開発者は、このモバイルアプリを使用して、トリガ条件の設定、画像の撮影、Amazon Rekognition™(AWS)クラウドプラットフォームを使用した画像分析を行うことができます。


figure_rsl10_smart_shot_colour_camera_app

 

RSL10 Smart Shot Color Cameraの詳細については、以下の設計リソースをご覧ください。

設計リソース