March 21, 2019

Share:

基于蓝牙低功耗的物联网(IoT)设备如果没有移动互联就不完整。因此安森美半导体的IoT原型平台物联网开发套件(IDK)蓝牙物联网开发套件(B-IDK)配备基于蓝牙低功耗的RSL10 Sense and Control应用程序(App)。


figure_rsl10senseapp1

该移动App使用户能发布和订阅来自传感器和执行器的数据,联接到支持行业最低功耗的蓝牙5认证的系统单芯片(SoC)RSL10的平台。IDK和B-IDK都支持附以各种传感器和执行器子卡,以促成多个IoT用例。该App可配置以与硬件设置相匹配。该App还提供云互联,使传感器数据能发布到云,和订阅来自云的执行器数据,支持大多数流行的云提供商,包括Amazon Web Services、Microsoft® Azure、IBM Bluemix,乃至自定义的消息队列遥测传输(MQTT)代理。

通过使用RSL10 Sense and Control App,开发人员可以通过MQTT发送和接收直接连接到基板的任何传感器或执行器数据,只需几个简单步骤即可。

发布到云

RSL10 Sense and Control App具有读取传感器数据的能力,并通过MQTT将其传播到云。除App中提供的默认代理外,用户还可以添加和配置自定义代理。

 

figure_rsl10senseapp2
figure_rsl10senseapp3

要实现传播,用户只需点击Manage Brokers链接即可显示默认的MQTT代理列表。从那里,该App将使用MQTT通道建立一个联接,发送这些数据。

一旦云接收到数据,用户就可以监测数据,创建控制面板,设置规则,并执行所选云服务提供商提供的一些其他功能。

通过云接收


figure_rsl10senseapp4

订阅云数据与发布类似。在禁用传播模式后,用户可以通过选择“Manage Receive Channel”启用接收功能,然后通过云进行接收。通过这样做,将显示所有到云会话的实时广播,并且通过选择其中一个会话,将显示正在传播的所有传感器和执行器数据。该App还提供控制,使用户可以调节蓝牙低功耗板上可用的执行器或传感器。

RSL10 Sense and Control App提供的另一个重要功能是用户能够保存他们自定义的传感器和执行器。这些保存的配置可以编辑、导出并与其他用户共享。

结合安森美半导体的各种硬件平台,制造商可以很容易地开发具有行业领先功耗的蓝牙低功耗设备。

RSL10 Sense and Control移动App现在可以在Google Play StoreiOS App Store 下载。

关于如何使用RSL10 Sense and Control App的完整步骤,请点击这里

Hello, world! This is a toast message.
Hello, world! This is a toast message.
Hello, world! This is a toast message.
Hello, world! This is a toast message.