March 06, 2023

Share:

2023 年 3 月 8日 —领先于智能电源和智能感知技术的安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),将在德国国际嵌入式展(Embedded World) 展示其最新的可持续创新技术。Embedded World是开发人员、系统架构师、产品经理和技术管理人员必到的行业盛会,将于2023年3月14日至16日在德国纽伦堡展览中心举行,安森美的展台位于4A馆260号展位。

今年Embedded World以“嵌入式、负责任和可持续(embedded, responsible and sustainable)"为主题,其理念与安森美高度契合。安森美的展台将分为5大演示区,展出针对4大关键应用领域的创新:


安森美将推出两款新产品并在其展台展示:

  • 采用先进的嵌入式高动态范围(eHDR)处理的800万像素图像传感器:创新的4K/800万像素传感器采用嵌入式高动态范围(eHDR)技术,在具挑战的照明条件下提供高质量的成像。使用这种技术,图像动态范围可高达120 dB。
  • 行业最低功耗的车规级蓝牙低功耗MCU: 该器件符合AEC-Q100,将安森美的蓝牙低功耗(Bluetooth LE)功能扩展到汽车市场,极其适用于胎压监测和汽车无匙进入应用。该方案具有最新的嵌入式安全性,有助于那些希望实现无线联接的汽车制造商降低涉及车辆感知和通信的布线成本和重量。


观众在安森美展台上将看到几个互动演示,展示安森美创新技术的主要特点和优势。亮点将包括:

  • 多站点10BASE-T1S游戏:多站点10BASE-T1S游戏:四个站点可以通过10BASE-T1S多分流网段联网游戏,另外一个站点可以监控网络流量。布线将是标准要求的两倍(50米 vs. 25米),以展示安森美的NCN26010 10BASE-T1S收发器的能力。
  • RSL15资产追踪和定位: 安森美将展示安全的RSL15蓝牙低功耗无线微控制器在仿真环境中,如何使用到达角(AoA)技术配合使用资产标签和主动定位器进行资产跟踪和定位。
  • 智能机器视觉: 三个独立的演示将集中展示安森美先进的图像传感器在工业环境中的能力。其中一个将展示全分辨率图像如何需要高带宽,但通过使用智能ROI(感兴趣的区域)技术,摄像机可以自动放大场景中最有用的区域。第二个演示将展示这些器件只在检测到运动时才唤醒的能力,这可以省电。
  • 间接飞行时间(iTOF) 该演示展示如何使用图像传感器来创建两个距离的有价值的深度图:2米和6米。
  • 固件空中更新(FOTA):该演示将说明在一个基于RSL15的设备上无线更新嵌入式固件,向观众展示如何远程改变操作。该演示将重点体现工具和更新过程的简单性。
  • 电动车充电:为电动车快速高效地充电对汽车行业的未来至关重要。安森美展示的将是一个新的25 kW电动车充电方案板。
  • 工业驱动和泵:安森美还将展示其电机驱动技术如何用于一个主要医疗客户的应用示例。
  • 自主移动机器人:也许是最引人注目的演示,AMR功能齐全,具有互动的合作机器人(cobot)手臂。


莅临安森美展台(4A展馆260号展台)让安森美的技术专家为您介绍其创新。