November 20, 2023

Share:

2023年11月21日—安森美(onsemi,美国纳斯达克股票代码:ON)宣布在斯洛伐克皮耶什佳尼(Piestany, Slovakia)开设应用测试实验室,专注于推进电池/插电式混合动力/电动汽车 (xEV) 和能源基础设施 (EI) 电源转换系统方案的迭代和创新。这先进的系统应用实验室提供专用设备,并与汽车主机厂(OEM)、一级供应商和 EI 供应商合作,开发和测试下一代硅 (Si) 和碳化硅 (SiC) 半导体解决方案。

现代半导体器件对于 xEV 动力总成和充电及可再生能源应用中的高效电源转换至关重要。该实验室将发挥核心作用,确保未来电源产品的开发能根据客户的特定要求,提供高度差异化的增值解决方案。

设施包括两个高压电源实验室,专注于系统和器件级的开发,以及对 SiC/Si 主驱逆变器和 ACDC/DCDC 电源转换器进行评估。另外还包括激光焊接设施、机械无尘室和车间,能够进一步加快创建下一代系统解决方案的快速原型和增强其测试能力。

针对下一代系统解决方案的评估功能包括:

  • 24/7 不间断测试
  • 自主研发并获得专利许可的软件和硬件解决方案,以支持通过空间矢量调制 (SVM) 和正弦脉冲宽度调制 (SPWM) 进行高压功率循环
  • 高精度记录设备,用于评估 SiC 和 Si 的健康状况和可靠性
  • 模拟逆变器在运行过程中所面临的恶劣条件,测试水冷器件在低至 -50℃ 和高达 220℃ 温度下的性能
  • 大量业界公认的软件,可用于对 FPGA 和 ARM 微控制器进行现场编程,以及验证测试、数据分析和 3D 建模