June 27, 2023

Share:

2023 年 6月 28日 —智能电源和智能感知技术的领先企业安森美(onsemi,美国纳斯达克上市代号:ON),推出了一款端对端定位系统,让设计人员可以更方便快速地开发出更高精度、更具成本效益、更省电的资产追踪解决方案。该系统基于安森美的 RSL15 MCU,这是业界功耗最低的Bluetooth® 5.2 MCU,并采用了UnikieCoreHW的软件算法和组件,形成一个全集成的解决方案,其组件已经过优化,可以协同工作。

新的蓝牙低功耗(Bluetooth LE)解决方案使标签能够用于在规定的封闭空间(如仓库、商店或其他建筑物)中以亚米级的精度追踪物体或人员。它可扩展到大量的追踪对象,在性能和成本方面具有优势,同时减少开发工作量,加快上市时间。

RSL15具备多项创新的先进功能,非常适用于包括资产追踪、智能零售和物联网(IoT)边缘节点在内的各种工业自动化应用。

  • 高精度: RSL15蓝牙5.2 MCU支持更远的距离、更高的数据传输,并通过到达角(AoA)和出发角(AoD)进行定位。
  • 省电:安森美创新的智能感知功能使Arm® Cortex®-M33处理器保持深度睡眠状态,同时持续监测传感器接口。
  • 安全性: RSL15采用Arm TrustZone®和Arm CryptoCell™-312技术来建立设备信任根,并保护代码和数据的真实性、完整性和保密性。这PSA一级认证的设计强化了原本作为蓝牙协议一部分提供的安全措施,从而在数据和应用层面提供了保证。

Unikie是一家专注于实现智能空间的先锋工程公司,它开发了软件算法和组件,利用接收信号的IQ值,计算出基于蓝牙低功耗的标签的实时位置。Unikie的高性能定位软件被打包成Unikie BLE Localization Engine产品,用于边缘或云端部署。此外,Unikie的API可以方便地集成到企业系统和数据分析工具中。

CoreHW是一家开发集成电路(IC)技术的无晶圆厂半导体公司,提供蓝牙到达角(AoA)开发套件,赋能多个行业利用室内定位系统来增强基于位置的应用。CoreHW设计并提供各种外形尺寸的蓝牙低功耗天线阵列板,定位精度最高达10厘米。

请下载应用注释,了解关于此合作的更多信息。