June 27, 2023

Share:

2023年7月3日(米国2023年6月27日発表)- インテリジェントなパワーおよびセンシング技術のリーディング・サプライヤであるオンセミonsemi、本社 米国アリゾナ州スコッツデール、Nasdaq: ON)は、より高精度でコスト効率と電力効率の高い資産追跡ソリューションを、より簡単かつ迅速に開発できるエンドツーエンドの測位システムを発表しました。このシステムは、業界で最も低消費電力のBluetooth® 5.2 MCUであるオンセミの RSL15 MCUをベースに、UnikieおよびCoreHWが提供するソフトウェア・アルゴリズムとコンポーネントを搭載し、連係して動作するよう最適化されたコンポーネントを持つ完全統合ソリューションを実現しています。

この新しいBluetooth Low Energy (Bluetooth LE)ソリューションにより、タグを使用して倉庫や店舗、その他の建物など、境界が定められた閉鎖空間において、サブメートル精度で物体や人物を追跡することができます。開発の労力を軽減し、市場投入までの時間を短縮しながら、性能とコストの両面で多数の物体追跡に拡張可能です。

RSL15はいくつかの新しい先進機能を備えており、資産追跡、スマートリテール、IoTエッジノードなど、さまざまな産業オートメーションアプリケーションに最適です。

  • 精度:RSL15 Bluetooth 5.2 MCUは通信距離の延長、データ通信量の増加、到着角(AoA)と出発角(AoD)による位置特定をサポートします。
  • 電力効率:電力効率:オンセミの革新的なスマートセンシング機能により、Arm® Cortex®-M33プロセッサをディープスリープモードに保持しながら、センサインタフェースを継続的に監視できます。
  • セキュリティ:RSL15は、Arm TrustZone®およびArm CryptoCell™-312テクノロジーによりデバイスの信頼性を確立し、コードやデータの真正性、完全性、機密性を保護するように設計されています。このPSAレベル1認証を取得した設計により、Bluetoothプロトコルにすでに提供されているセキュリティ対策を強化し、データとアプリケーションの両レベルで保証を提供します。

Unikieは、スマートスペースの実現に注力する先駆的エンジニアリング企業であり、受信信号のIQ値を使用して、Bluetooth LEタグのリアルタイム位置を計算するソフトウェア・アルゴリズムとコンポーネントを開発しました。Unikieの高性能測位ソフトウェアは、エッジまたはクラウド展開用のUnikie BLE測位エンジン製品としてパッケージ化されています。また、UnikieのAPIは企業システムやデータアナライザに容易に統合できます。

CoreHWは、集積回路(IC)技術を開発するファブレス半導体企業であり、さまざまな業界にBluetoothの到着角(AoA)開発キットを提供し、屋内位置情報システムを活用した位置情報アプリケーションの機能向上を可能にしています。CoreHWは、10 cmレベルの高精度な位置情報機能を提供するBluetooth LE対応アンテナアレイボードを、多様なフォームファクタで設計、供給しています。

この協業によるシステムの詳細については、アプリケーションノートをご覧ください。