October 26, 2023

Share:

我们生活在一个 24 小时运转的世界中。无论是带有侦测功能的可视门铃,还是整夜运行的监控摄像头,图像传感器为我们的视觉系统提供了重要技术,在现代社会中发挥着至关重要的作用

最近,安森美 (onsemi) 推出了全新图像传感器产品系列——HyperluxTM LP。在本博客中,我们将采访安森美产品线经理 Ganesh Narayanaswamy,深入了解 Hyperlux LP 图像传感器、功能及其为视觉系统带来的优势。

问题:

  1. 安森美已正式推出 Hyperlux LP 图像传感器。您能解释一下这个产品系列有何意义以及包括哪些传感器吗?

Ganesh Narayanaswamy:安森美 Hyperlux LP 图像传感器产品系列由下一代电子卷帘快门产品组成。该系列包括 3 个产品线:分辨率为 500 万像素的 AR0544,分辨率为 830MP 万像素的 AR0830,以及分辨率为 2,000 万像素的 AR2020。Hyperlux LP 系列的所有产品都具有相同的像素大小和光学性能。

这些产品线有多种型号,适合多种应用,有黑白、RGB 和 RGBIR 版本,以封装和裸片形式供应。全面的产品系列为视觉系统设计人员提供了广泛的选择,最大限度地减少了产品开发工作量,可将一种版本实现的解决方案用于其他版本,降低开发成本并缩短产品上市时间 (TTM)。

Hyperlux LP 图像传感器系列适用于工业和商用摄像头,例如智能门铃、安保摄像头、AR/VR/XR 头戴设备等

  2.Hyperlux LP 传感器与市场上其他低功耗图像传感器有何不同?

Ganesh Narayanaswamy:Hyperlux LP 传感器的差异化优势体现在功耗和架构方面。

功耗

高功率器件的功耗给电子产品带来了巨大的挑战,包括供电和散热两个方面。此类电子设备/系统中的功耗挑战也导致了美国环保署 (EPA) 相关强制法规的出台。

Hyperlux LP 的差异化功能

Hyperlux LP 产品系列经过专门构建和设计以实现低功耗。为了进一步完善硅架构,Hyperlux LP 传感器还具备面向特定目的的功能,如运动唤醒 (WOM) 和 SmartROI,这些功能在各种工业和商业应用中非常实用。这些功能使 Hyperlux LP 传感器能够在带宽和功耗之间进行权衡,使得视觉系统可在极低功耗模式下运行。传统传感器由于不具备相关功能,往往需要搭载昂贵的电力电子元件和占用(电子器件)空间,无法实现理想的图像质量。

      3.Hyperlux LP 传感器如何增强终端产品或应用?

Ganesh Narayanaswamy:图像传感器作为数据捕获器件,一直以来的任务就是捕获数据并将其传输到数据路径中的后续设备。而在一些应用/用例中,对这些数据进行处理给数据路径中的其他设备带来了沉重负担,导致视觉系统效率低下或成本高昂。

Hyperlux LP 内置功能的优势

Hyperlux LP 传感器的内置功能进一步扩展了低功耗和高性能特性。内置功能通过预处理图像数据来提供特定应用输出,并通过多种子采样模式,减轻了与图像传感器连接的图像信号处理器 (ISP)/系统单芯片 (SoC) 的负担。这使视觉系统设计人员能够做出对 ISP/SoC 的优化选择,降低功耗,提高整体性能,并降低总体拥有成本 (TCO)。

Hyperlux LP 图像传感器功耗低,特别适用于多传感器和电池供电的视觉系统。使系统功耗降低 300mW 至 500mW,将为终端产品带来显著的差异化优势。现在,借助 Hyperlux LP 图像传感器,可以减少可视门铃等电池供电产品的充电次数,从而提高运行可靠性。

智能可视门铃中搭载了安森美 AR0544

图像质量不佳会导致处理引擎花费更多周期处理接收数据,从而增加功耗或减慢整体系统性能。Hyperlux LP 传感器有助于减轻这些影响,因为它采用了增强型芯片和像素架构,图像质量大大优于其他现有产品,能够提高视觉系统的整体效率。现在,卷积神经网络 (CNN) 可以更快地进行训练和推理,从而使视觉系统可以部署于关键的响应式应用中。

安森美是感知领域的技术领导者,不断为视觉系统解决方案做出重大创新贡献。全新 Hyperlux LP 系列产品整合了丰富的功能,为终端产品带来更高的整体价值。通过采用 Hyperlux LP 传感器,视觉系统设计人员可以使其产品设计差异化,适合门禁、生物识别、监控、安防、工业自动化、公共和民用安全以及视频会议等各种应用。Hyperlux LP 传感器的独特功能满足了这些应用对性能和功耗的苛刻要求。

如需了解更多信息,请访问我们的产品页面 AR0544AR0830AR2020

更多资源:


关于Ganesh Narayanaswamy

Ganesh Narayanaswamy

Ganesh Narayanaswamy 负责安森美工业与商业感知部门 (ICSD) 的图像传感器产品线和业务管理。他的工作重点是提供面向商业和工业市场的视觉解决方案,推动多个地区的业务增长。加入安森美之前,Ganesh 曾在赛灵思(Xilinx) 负责全球工业视觉和电气驱动业务。此前,他曾在 Avago 和意法半导体 (ST Microelectronics) 管理网络专用集成电路 (ASIC) 业务,在 Altera 领导结构化 ASIC 的产品营销工作,并在美国国家半导体公司设计/开发了多种器件。Ganesh 拥有圣克拉拉大学工商管理硕士学位和密西西比州立大学电子工程硕士学位。

Featured

图像传感器
领先行业的图像传感器,满足从可穿戴设备和消费电子产品到要求严苛的工业和汽车应用的各种可能的终端应用的要求。
AR0544
图像传感器,5MP,滚动快门,Hyperlux™ LP
AR0830
图像传感器,8.3 MP,滚动快门,Hyperlux™ LP