気候変動は、私たちの住む世界を大きく変え、地球上のすべての大陸に影響を与えてきました。地球の温度上昇、生態系の崩壊、悪天候など、気候変動がもたらす問題に対処することは私たち全員の責任です。ヨーロッパではこの夏、未曾有の熱波に襲われ、山火事や干ばつ、避難勧告などが発生し、米国では多くの州が極度の干ばつに見舞われ、政府による給水制限が必要となっています。気候科学者は、北極が世界の他の地域よりも4倍の速さで加熱していること、アジアの一部では2060年までに貯水量が不可逆的に減少することを発見しました。気候変動の影響に圧倒され、絶望的な気持ちになることもありますが、実のところ、私たちには自分の軌道を変える自律性と力があります。個人と企業の日常的な選択と行動によって排出量を削減し、より持続可能な解決策を開発することができるのです。
Climate Leadership Coalition (CLC)は、欧州最大の非営利気候ビジネスネットワークであり、9月21日をゼロエミッション・デーと宣言しています。CLCによると、ゼロエミッション・デーは、「世界に化石燃料からの休息を与え、炭素排出による害についての認識を高めるために企画された」とのことです。ゼロエミッション・デーは、2008年にカナダのノバスコシア州で始まり、人々に生活の中で気候変動に配慮した選択をすることを促すために続けられています。オンセミは、ゼロエミッション・デーの趣旨に賛同し、当社が活動や製品を通じて、どのように脱炭素への取り組みに貢献しているかを説明します。
オンセミは、今日の活動が明日の世界に影響を与えることを認識し、社会的な配慮と環境に対する責任を持って事業を運営することをお約束します。オンセミは、環境、お客様、社員、社会に与える影響に対して基本的な責任を負っています。そのために、2040年までにネットゼロを目指すという目標を掲げ、全社的に個人が排出量を削減し、より持続可能な未来の実現に貢献する選択をしています。オンセミは、2022年末までに科学的根拠に基づく目標イニシアティブに取り組み、ネットゼロへの道程で重要なマイルストーンを確実に達成するために、短期目標を設定する予定です。
オンセミは、自社事業とバリューチェーン事業から排出される排出量を削減するための措置を講じていますが、同時に当社のインテリジェントなパワーおよびセンシング技術も、お客様の排出量削減に大きな役割を果たしています。オンセミの製品は、電気自動車(EV)、EV充電、エネルギーインフラ、ファクトリオートメーション、高度な安全性から5Gインフラに至るまで、主要なアプリケーション全体で、最も難易度が高いお客様の問題を解決します。脱炭素化の取り組みを支援する製品の例として、以下のものがあります。
- RSL15: 業界で最も低い消費電力のBluetooth® Low Energyソリューションを提供します。RSL15は、電子アクセスバッジ、人と資産の追跡、ウェアラブルブレスレットとフィットネストラッカー、血液分析装置など、さまざまな用途で使用されます。RSL15は現在、平均スコアが35のULPMark®-CoreMarkベンチマークで「パフォーマンス」スコア60.5を獲得し、クラスをリードしています。このアクティブパワー組み込みベンチマークは、エネルギー効率と性能の測定を同時に組み合わせており、設計者はソリューションを選択する際に両方を把握することができます。オンセミは、2022年末までに、競合他社の同等製品に対してRSL15を使用することで、平均83,000kWhのエネルギーと50メートルトンの二酸化炭素換算値(MTCO2e)の削減が可能になると予測しています。
- VE-TracTM: トラクションインバータは電気自動車の核心部分であり、電気自動車の加速に必要なトルクを提供します。オンセミのVE-TracTM ファミリのIGBT(シリコンベース絶縁ゲートバイポーラトランジスタ)およびシリコンカーバイド(SiC)パワーモジュールは、ハイブリッドおよびEVトラクションインバータアプリケーションに使用されます。SiCチップセットは、オンセミのM1およびM2シリーズSiC技術を利用し、400Vおよび800VのDC EVバッテリアプリケーション向けに設計されており、高電流密度、ロバストな短絡保護、高ブロック電圧、高動作温度を提供し、クラスをリードする性能と効率を達成します。SiCの場合は、従来のシリコンより8倍高い電圧に耐えることができます。この耐圧と高い電子移動度により、SiC基板のスイッチング速度の向上、損失の減少、効率の向上が実現するため、EVの航続距離が長くなります。航続距離への不安がEVの採用を妨げる最大要因であるため、SiC技術はEVの普及促進に役立ちます。さらに、ワット時/マイルで測定されるエネルギー効率の観点から、EVは従来の内燃機関(ICE)車両よりも効率が約40%向上しています。オンセミは、SiC製品の長期供給契約を通じて、600,000台を上回るICE車をEVに置き換えることで、2022年末までに2,800,000 MTCO2eの推定排出削減量を見込んでいます。
- NCP1681: この最新ミックスドシグナルコントローラは、ブリッジレス方式のトーテムポールPFC (TP PFC)トポロジー専用です。従来のPFCトポロジーでの損失の多い入力ダイオードブリッジをなくすことで、効率を約2%向上させ、99%という究極のPFC効率を実現します。NCP1681 は、エンタープライズサーバ、5Gテレコミュニケーション、産業用および高性能コンピューティングで使用される最終製品の350ワットから3キロワットまでの超高密度オフライン電源をターゲットにしています。従来、TP PFCの設計では、マイクロコントローラユニット(MCU)を使用する必要があり、そのために設計が複雑になりコーディングも必要でした。それに対しNCP1681では、コーディングが不要で、わずかな外付け部品の追加だけで、フル機能のTP PFCソリューションを実現できるため、時間、コスト、スペースを節約できます。
排出量を削減し、より持続可能なソリューションを開発するのは、個人や企業の日常的な選択です。オンセミのサステナビリティおよび環境・社会・ガバナンス(ESG)チームは、排出量を削減し、より持続可能な生活を送るために実行できる手順を以下にまとめました。
- 環境を支援するために投票する。地域や世界の排出量削減を支援するために、あなたができる最も効果的なことのひとつが投票です。
- ゴミを減らす。使い捨ての物品を耐久性のあるものに替える。ペーパータオルで表面を拭く代わりに、古いTシャツを正方形に切って雑巾として使います。再利用可能なシリコンバッグを購入し、使い捨てのサンドイッチバッグをやめます。メイク落としワイプは捨てて、メイク落としタオルまたは再利用可能なコットンラウンドにします。
- ゴミを再利用する方法を見つける。家庭用インテリアとして空きキャンドル瓶を再利用したり、プラスチックのショッピングバックを布の代わりにして、ホームレスのための毛布をつくったりします。創造力を発揮して可能性を楽しみましょう!
- 正しくリサイクルしているかどうか確認する。各都市には、リサイクル可能なものとそうでないものに関する独自の規則があります。リサイクルサービスの手引きを調べて、正しく分別していることを確認してください。平均リサイクリング混入率は25%で、1つでも混入があると袋全体が影響を受け、埋立地に送られる可能性があります。
- プラスチックを捨てる。現在、私たちの海には5兆2500億個のマクロおよびミクロのプラスチック片が存在します。1日中、再利用可能な水のボトルを持ち歩いて詰め替えたり、シャンプーボトルをシャンプーバーに交換したり、プラスチック製の歯ブラシを使わないようにするなど、プラスチックの使用を減らせば大きな影響を与えることができます。
オンセミのサステナビリティ&ESGチームは、各人がそれぞれの方法でゼロエミッション・デーを祝うことを期待しています。オンセミは、当社の今日の行動がより良い明日につながるよう努力しています。オンセミのネットゼロ目標とこの公約の実現に向けた進捗状況については、当社の2021サステナビリティレポートをご覧ください。