December 13, 2023

Share:

又到了一年一度的盘点时刻,本文盘点汽车领域。安森美 (onsemi) 持续引领潮流,为汽车功能电子化和高级安全应用提供创新的电源和感知方案。我们全面的车规级方案,不仅满足各种 OEM 汽车平台的需求,还具有可扩展性。安森美方案提供客户所需的灵活性和定制化服务,帮助客户解决复杂的挑战,引领创造一个更安全、更清洁、更智能的世界。

安森美的智能电源技术推动了汽车行业的电气化进程。我们的高压碳化硅 (SiC) MOSFET 和集成式汽车功率模块 (APM) 可使电动汽车 (EV) 更轻便、续航时间更长,并实现高效的快速充电。此外,安森美有着自身独特的定位,是为数不多提供从衬底到模块的端到端 SiC 方案供应商之一。

此外,我们最新一代的车规级 1200 V EliteSiC M3S MOSFET 屡获殊荣,具有业界领先的超低 Rds(on) 和栅极电荷 QG,而且经过优化,可大大降低开关损耗,专为功率高达 22 kW 的车载充电器 (OBC) 和高低压 DC-DC 转换器而设计。



我们的压铸模 EliteSiC 功率模块是用于电动汽车 OBC 和 DC-DC 转换器的理想构件,实现紧凑的 PFC、LLC 及次级侧。它具有出色的热阻和高压隔离性能,导通损耗和开关损耗低,可应对 800 V 母线电压,从而加快电动汽车的充电速度并增加续航里程。我们的 APM21集成了六个 100 V MOSFET(3x 半桥),可处理典型汽车应用的三相问题,如 48 V 逆变器、电动压缩机和其他大功率辅助系统。

对于许多汽车电机控制和 DC-DC 转换应用而言,我们的顶部散热 MOSFET 不仅具有出色的电气效率,散热路径也不再需要依赖印刷电路板 (PCB)。创新的顶部散热封装可将热量直接传递到散热片上,而不是通过印刷电路板散热,因而简化了散热设计,节省了印刷电路板的空间,同时展现出优异的性能。

为了保护关键的下游负载,同时尽可能减小印刷电路板面积,安森美的电子保险丝 (efuse)非常适合热插拔情况以及经常出现电源毛刺或负载故障的应用。最新推出的电子保险丝 (NIV3071) 是市面上第一款 4 通道、60 V、10 A 器件。它集成了过流、过热和过压保护功能,是在区域控制、车身控制和配电等汽车应用中替代传统保险丝和机械继电器的理想选择。

在感知方面,我们的 Hyperlux 图像传感器系列最近入选英国电子行业奖 (Electronics Industry Awards) 年度高度推荐汽车产品。作为先进的车用传感器,它具有 150 dB 高动态范围、无闪烁运行和低光性能等特点。Hyperlux 的超低功耗和小巧尺寸对电动汽车而言无疑是一大优势。对于希望提高车辆安全性和自动化水平,同时支持“零愿景”计划的汽车制造商和主机厂而言,Hyperlux 传感器系列是理想选择。


除了技术创新外,安森美还与全球汽车主机厂和一级供应商签署了战略协议,以达成密切的技术合作和供应保证。此外,安森美最近还入选亚洲金选奖(EE Asia Awards) 2023 年度车用电子方案供应商安森美致力于推动汽车行业的转型,创造更美好的未来。


希望您能喜欢上述精心挑选的年度汽车产品/方案。在新的一年里,我们将继续推动创新,带来更多智能电源和感知方案。别忘了看看我们的社区论坛,您可在论坛中与安森美工程师讨论您当前的项目或查看来自同行的常见问题。

欢迎联系我们,为您接下来的汽车设计提供助力。

Featured

汽车

自动驾驶、先进驾驶辅助系统(ADAS)、汽车电气化等技术的演进,以及汽车平台中使用的电子元器件的指数式增长,正在重新改写个人交通出行的边界。随着高性能的CMOS成像技术、LIDAR激光雷达技术和其他雷达技术的发展,传感器融合算法能够探测到更多关键细节信息,帮助驾乘人员迅速作出反应,安全性大大提升。

[read_more]

动力总成系统的电气化有助于整体上减少交通领域的二氧化碳排放,带来更优的续航里程,为基于内燃机(ICE)的传统汽车平台提供更多可能性。

汽车照明技术更加智能,以更好地支持ADAS系统,并可实现品牌定制化效果。LED照明方案能提供更高强度的光照,同时降低电力负荷,优化驾驶体验。

安森美(onsemi)深耕汽车领域的支持技术二十余年,拥有完整齐全的AEC认证产品组合,持续帮助客户设计高可靠性的解决方案,更好地为终端客户创造价值,交付最佳性能。

Hyperlux

安森美(onsemi)最新2.1µm超曝光像素图像传感器Hyperlux系列,具备一系列独有性能,满足各种传感和视觉摄像头应用。Hyperlux传感器提供300万像素(MP)、800万像素、以及更高像素选择,能够捕捉150dB超高动态范围(HDR)图像,单次曝光无闪烁动态范围120dB。Hyperlux系列能够保证亮度过渡区信噪比(SNR)最大的跌落也能达到30dB以上, 即使在高温环境(高达+100°C结温时)下也能实现。在低光环境中,Hyperlux传感器在各极端温度条件下的表现均优于同尺寸像素的产品。同时,Hyperlux系列还具有超低功耗、极小尺寸,支持高效的摄像头设计需求。

M3 EliteSiC
配备15V-18V栅极驱动器的快速开关应用