February 23, 2024

Share:

安森美汽车图像传感器AR0823AT

这一切始于18年前我开始研究用于后视摄像头(RVC)的一种首款汽车CMOS图像传感器。在当时,配备RVC以帮助驾驶员看到汽车后方是一项伟大创新。二十年后的今天,RVC已成为现代车辆的标配,且更多的摄像头为高级驾驶辅助系统(ADAS)奠定了基础。随着Aptina从当时的美光科技图像传感器部门分拆出来,再到后来被安森美(onsemi)收购,我的职业生涯随之变化,ADAS系统也经历了一系列重大变革。

时至今日,更先进的汽车系统在以下情况下会向驾驶员发出警报:探测到近距离物体或视线盲区中的汽车、车道偏离以及在定速巡航模式下保持速度和距离。许多这些熟悉的安全功能都是由汽车图像传感器实现的。对我个人来说能够成为这场交通变革的一部分也是非常有益的经历。我有机会在安森美团队中工作,努力为行业带来许多开创性的发明,这些发明如今已成为行业规范。例如,我们推出了双增益像素技术和高动态范围成像(HDR),这些技术现在用于许多传感器设计中。我可以自豪地说,大多数ADAS系统使用的是安森美开发的图像传感器。

在我的职业生涯中,图像传感技术的发展发生了翻天覆地的变化。我亲眼见证了车载图像传感器取得的显著进步。


分辨率

图像分辨率是衡量图像质量的重要参数之一。尤其对于车载成像而言,更高的分辨率意味着图像拥有更锐利的边缘和更细腻的细节。试想一下,当视频图形阵列(VGA)传感器刚刚问世时,它们只能生成30万像素(0.3MP,640 H x 480 V)的图像。而我们的AR0820AT则是市场上首款车规级830万像素(8.3MP,3840 H x 2160 V)图像传感器。这种高分辨率使得单个摄像头可以支持多种应用(如视觉和感知),并且能够更好地进行物体探测。随着越来越多的汽车应用需要更大量的成像数据来辅助做出关乎安全的关键决策,我们可以预见市场在未来对更高分辨率的需求将会持续增长。

安森美汽车图像传感器发展趋势
安森美汽车图像传感器发展趋势


像素尺寸

像素尺寸是选择传感器时要考虑的另一个因素,需要与速度、灵敏度、图像质量达到完美平衡。更大的像素具有更大的面积来收集可用光线,但这并不意味着总能得到更好的图像质量。一个拥有较小像素的传感器在覆盖相同光学面积的情况下,其性能可能超过拥有较大像素的传感器。我们的Hyperlux系列就是一个例子,它展示了在典型汽车环境下,2.1µm像素传感器如何优于3µm像素传感器:在低光环境、总信噪比(SNRs)以及HDR等方面表现出色。随着我们研发更先进的图像传感器,像素尺寸已从较大的6µm缩小到我们当前的2.1µm超级曝光像素,同时提升了整体性能。

 

曝光HDR技术

我们是首家发明大小像素技术以生成HDR图像的公司。通过采用大小像素的方法,专用于单个像素的传感器区域被分为两部分:一个较大的光电二极管覆盖大部分区域,另一个较小的光电二极管则利用剩余部分。然而,由于大小像素技术会导致图像质量下降、暗噪声增加以及性能降低,尤其是在较高温度下表现更为明显,因此我们不再采用这一技术。


曝光技术的对比
曝光技术的对比


针对这些缺点,我们的解决方案是超级曝光技术,也被称为溢出多重曝光技术。该技术在像素内增加了一个区域,用于容纳大信号或电荷溢出的部分。这种方法就像用一个水桶来接雨水,如果雨水溢出了水桶,我们有一个更大的盆来装多余的水。 “桶”内的信号可以非常精准地读取,因此我们能够实现出色的低光表现;而溢出的盆中则容纳了所有超出的部分,从而扩展了动态范围,并具备捕捉明亮物体和场景真实色彩的能力。因此,整个像素区域可应用于低光条件,而在亮光条件下不会饱和。因此,超级曝光技术为汽车应用中的HDR场景提供了更好的图像质量,包括捕捉闪烁的LED灯光和标志的所有色彩和细节。


动态范围

动态范围是指场景中最亮部分和最暗部分之间的比值。我们的图像传感器率先实现了120dB以及随后140dB高动态范围(HDR)。我们的Hayabusa系列产品是业内首款面市的实现120dB HDR并搭载LED频闪抑制(LFM)功能的传感器。最近,我们推出了Hyperlux图像传感器系列,具备行业领先的150dB HDR LFM性能以及增强的图像质量。

830万像素AR0823AT和 300万像素AR0341AT是首批采用Hyperlux技术的产品。凭借卓越的HDR性能,Hyperlux能够提供色彩鲜艳、锐利且充满细节的图像,由于其极其稳定且不受温度或光照条件变化影响的特性,这为更高安全性的设计奠定了基础。如图3所示,Hyperlux传感器在最苛刻环境和极端条件下表现出色。

Hyperlux与竞争对手传感器之间的高动态范围性能对比
Hyperlux与竞争对手传感器之间的高动态范围性能对比

汽车摄像头系统是主动安全中的关键组成部分,因为它们是唯一能够识别道路上不同物体颜色、形状和大小的感知方式。在整个发展历程中,安森美团队始终不渝地努力创新,在低光环境、高动态范围(HDR)、图像质量和清晰度等方面树立新标杆。这有助于汽车整车厂商(OEM)成功将早期的后视摄像头(RVC)升级到L2级自动驾驶车辆系统中,并积极实施L2+和L3级别的驾驶自动化。凭借行业领先的性能与功能,Hyperlux传感器有望提高安全指标,助力实现高速自动驾驶,同时降低系统开发成本。因此,众多OEM厂商和一级供应商选择在他们的ADAS摄像头设计中采用安森美图像传感器也就不足为奇了。

通往更安全、更美好的未来之路并未止步于此。让我们携手共进,继续朝着更高的道路安全和驾驶自动化水平迈进。了解更多关于Hyperlux图像传感器系列的信息。

Featured

汽车

自动驾驶、先进驾驶辅助系统(ADAS)、汽车电气化等技术的演进,以及汽车平台中使用的电子元器件的指数式增长,正在重新改写个人交通出行的边界。随着高性能的CMOS成像技术、LIDAR激光雷达技术和其他雷达技术的发展,传感器融合算法能够探测到更多关键细节信息,帮助驾乘人员迅速作出反应,安全性大大提升。

[read_more]

动力总成系统的电气化有助于整体上减少交通领域的二氧化碳排放,带来更优的续航里程,为基于内燃机(ICE)的传统汽车平台提供更多可能性。

汽车照明技术更加智能,以更好地支持ADAS系统,并可实现品牌定制化效果。LED照明方案能提供更高强度的光照,同时降低电力负荷,优化驾驶体验。

安森美(onsemi)深耕汽车领域的支持技术二十余年,拥有完整齐全的AEC认证产品组合,持续帮助客户设计高可靠性的解决方案,更好地为终端客户创造价值,交付最佳性能。

图像传感器
领先行业的图像传感器,满足从可穿戴设备和消费电子产品到要求严苛的工业和汽车应用的各种可能的终端应用的要求。