September 29, 2020

Share:

我们全世界的人都在应对COVID-19这个充满挑战的新环境。我比较幸运,只需要和一级远教分享我的家庭办公室!

在现实的情况下,企业都在想方设法继续为市场和客户服务。现在我们已经在这个新的现实中生活了半年,工业市场的趋势也越来越清晰。

你会经常听到的一个评论是,疫情加速了许多本来就在进行的趋势,工业品市场也是如此。所有趋势都潜藏着一个一致的主题,那就是弹性。

让我们来分析一下工业市场内这些关键细分市场的趋势:云网络、能源基础设施和工业自动化。


云网络

由于最近6个月的封锁和检疫,互联网的应用比以前有了更大的发展和进步。有很多人在网上订购了生活必需品送货上门,他们将再也不会踏进杂货店了。我们的工作、社交、教育、娱乐和组织工作几乎超出了我们的预期,并被迫学习和适应相关的工具。

幸运的是,我们的通信和信息网络的基础设施已经做出了令人难以置信的反应,在增加的流量和负荷下保持了良好的状态。网络使用量的增长刺激了对这一关键基础设施的投资力度,5G基础设施的部署加速,云计算数据中心的扩张,甚至笔记本电脑的购买量也在上升。

云计算和边缘计算以及5G网络是安森美半导体产品的关键应用领域,包括用于电源转换的高、中压MOSFET,用于核心计算能力多相控制器DrMOS功率级,以及用于支持主计算和网络的众多外围和辅助功能的负载点器件。 我们提供的其他关键元件包括定时、时钟分配和信号完整性,以确保数据在ASIC和处理器之间的良好流动,以及eFuse和总线保护器件,以提高可靠性和防止对敏感电路的损坏。

能源基础设施

化石燃料价格的低迷可能会让人们认为,煤炭能源和内燃机汽车的购买会重新兴起。然而,电力需求的减少增加了可再生能源的使用比例,因为太阳能和风能资产是 "必取 "的,如果不使用这些能源,那么就会损失。随着公用事业规模储能部署的增长,将使白天多余的太阳能电力在太阳下山时更容易用于晚上的需求高峰。

在过去十年中,可再生能源的价格迅速下降,同样,在过去几年中,电池技术的价格也在下降,而且这些收益还将继续。在某些情况下,建设新的太阳能发电场比继续运营现有的煤电厂更便宜。与化石燃料相比,化石燃料的成本不稳定,受市场情况影响很大。但可再生能源的成本较低、更稳定。

安森美半导体是赋能太阳能储能电动车充电站的领导者之一。我们广泛的功率器件,如超结MOSFETIGBTSiC二极管和MOSFET,为电源转换提供基本构件,将可再生能源电力输送到电网,并从电池、抽水机甚至掉落的混凝土块中储存和释放。我们的功率开关被集成到模块中,以提供DC-DC升压和逆变器拓扑结构,系统由隔离门极驱动器完成以控制拓扑结构,高稳定的运算放大器以实现准确可靠的反馈,以及用于辅助电源的开关器和控制器

工业自动化

在泰国洪灾、日本海啸以及最近贸易紧张局势加剧之后,具有弹性的供应链已经成为各公司董事会的物理优先事项。这意味着冗余和灵活的生产,可以迅速重新调整利用。如果再加上对疾病传播和社交距离的关注,那么提高物流和制造的自动化程度就成为当务之急。

自动化仓库和送货机器人,以及协同制造机器人已经在部署,以降低成本和提高质量。这种情况正在加速发展,可以从大量公司既设计和制造机器人目标子系统,又将子系统集成到特定应用的机器中看到。


智能机器人的核心是数字大脑,但安森美半导体的产品可赋能机器人的其他每一项功能。我们领先的图像传感器针对宽动态范围进行优化,并具有全局快门,以最大限度地提高精度和吞吐量。我们为电机驱动提供各种方案,通过我们的门极驱动器MOSFET功率模块和集成电机驱动器支持直流步进无刷直流(BLDC)电机蓝牙、Wi-Fi和Zigbee联接方案和AC-DC转换器件支持机器人的其他关键功能。

结语

大流行病在许多方面改变了生活,并加速了已经在酝酿中的趋势。安森美半导体已在促成这些趋势,我们随时准备好支持客户过度到新世界。