シミュレーションの課題
シミュレーションは、コンポーネントの選択、トポロジ、その他の設計の重要な側面をプロトタイプ作成前に検証できるため、現在では最新設計プロセスの基本ツールの1つと考えられています。シミュレーションによって時間が節約されるだけでなく、多くの設計リスクも排除されるため、最初のプロトタイプが想定どおりに機能する可能性が高くなります。このことは、最新の設計に求められる性能と電力密度を達成するのに必要な精度を考慮すると不可欠と言えます。
しかし、正確なシミュレーションを行うには、ベースとなるモデルが正確でなければなりません。データシートのパラメータは、導通、エネルギー損失、熱インピーダンスなどのコンポーネント特性のラボでの測定値に基づいているため、高品質のデータシートからモデルを導出する場合でも、ある程度のリスクを伴います。
さらに、データシートベースのモデルはメーカーのラボでの構成および環境を反映したもので、実際の実装で遭遇する多くの条件を表すものではありません。特に進行中の設計の物理レイアウトに起因する(少なくとも部分的に)寄生素子などがこれに該当します。
寄生素子やその他の設計固有の属性を正確に表現できなければ、シミュレーション結果の不正確さが30%に達する可能性があり、シミュレーションそのものが疑わしくなります。汎用の「メーカー実験室ラボ」モデルから離れ、明確な環境における具体的なアプリケーションに基づくシミュレーションが可能なツールを提供する必要があります。
シミュレーションパラダイムシフトの推進
オンセミ のセルフサービスPLECSモデルジェネレータ(SSPMG) を使用すると、設計者は設計環境に関連する設計固有の寄生情報を入力して、正確な結果を提供するカスタマイズされたPLECSモデルを作成することができます。
データシートベースのモデルから生じる大きな相違の問題は、電力業界内で理解されつつあり、個々のニーズに合わせてシミュレーションを調整する利点について理解が深まっています。この業界におけるパラダイムシフトを推進するのがSSPMGです。SSPMGは、シミュレーションの精度を大幅に向上させることによって、明確な結果を提供する現実的なツールです。このツールのバックボーンは、正確な物理ベースのスケーラブルなSPICEモデル手法 です。
革新的なSSPMGシミュレーションツールを使用すると、設計者は電気バイアスや温度条件に基づいてカスタマイズされた高密度テーブルを追加することもできます。これによってテーブル内のデータポイント間の内挿が正確になり、システムシミュレーションにおけるもう 1 つの誤差の主要因である外挿がほぼ不要になります。
パワーエレクトロニクス設計は、半導体製造プロセスの全体にわたって機能する必要があります。この点を考慮し、SSPMGツールは電子製品のさまざまな製造条件を表す「コーナーモデル」機能を備えています。しきい値電圧、RDSon、ブレークダウン電圧、静電容量などのパラメータは、製造施設内の製造プロセスによって多少のばらつきがあります。これらの相関するパラメトリック変動は、エネルギー損失、伝導損失、温度挙動に重大な影響を与えるため、これらをキャプチャしてモデル化することがシステムレベルにおいて重要です。
パワーエレクトロニクスの設計では、設計者はソフトスイッチングとハードスイッチングを区別する必要があります。ハードスイッチングでは、ダブルパルステスト(DPT)が損失計算のためのよく知られた信頼性の高いアプローチです。ただし、ソフトスイッチングはトポロジと動作モードに依存するため、DPTでは結果が不正確になるので有効な方法とは言えません。
この問題に対する処し、問題を解決策としてするために、SSPMG は新しい遷移損失テスタを使ってエネルギー損失を正確に計算します。この汎用性の高いアプローチは、位相シフトフルブリッジ(PSFB)、DC-DC LLC、CLLC共振など、さまざまなトポロジに適しています。このアプローチにより、見落とされがちなソフトスイッチングモデルの精度が向上します。
幸いなことに、PLECSモデルはハード、ソフト、同期整流スイッチング動作に有効です。
SSPMGを使用すると、設計者はオンセミ のパワー製品を使用して設計と環境を正確かつ確実にシミュレーションできます。最終的に、シミュレーションによって初期プロトタイプの大幅な再設計は不要になり、設計期間が短縮されます。
設計者は、SSPMGで生成されたカスタマイズ済みPLECSモデルをシミュレーション環境に直接取り込んだり、オンセミ の無償のEliteパワーシミュレータにアップロードして評価することができます。両方のツールとも最近拡張され、Field Stop 7(FS7) IGBT製品が含まれるようになりました。
業界をリードするセルフサービスPLECSモデルジェネレータをEliteSiCソリューションやIGBTの多様なポートフォリオと併せて提供することで、オンセミ はエンジニアがパワーシステムを構想、設計、検証する方法を再定義します。
オンセミの セルフサービスPLECSモデルジェネレータ を使用して、次のレベルのシミュレーション体験を開始し、独自のカスタムPLECSモデルを生成してください。
その他の資料: